Water2Life
Dirigé par nos collaborateurs, le programme Water2Life a pour mission d’assurer l’approvisionnement en eau potable des populations dans le besoin. Si nous sommes effectivement spécialisés dans les solutions d’approvisionnement en eau, nous nous associons cependant à diverses ONG afin de soutenir nos projets en mettant à profit leur expertise et leurs connaissances.
Le programme Water2Life nous a ainsi permis d’améliorer l’accès à l’eau de plus de 60 000 personnes entre 2010 et 2021. Nous souhaitons désormais que ce programme améliore la vie de 100 000 personnes d’ici 2030.
Trois jours pour faire la différence
Grundfos apprécie l’idée qui consiste à rendre à la communauté. Nous considérons d’ailleurs que chacun d’entre nous devrait en avoir la possibilité. C’est pourquoi nous offrons trois jours de congés payés par an à tous les collaborateurs de Grundfos, afin de leur permettre de faire du bénévolat.
En tant qu’entreprise, Grundfos a toujours mis l’accent sur l’engagement communautaire et souhaite permettre à tous ses collaborateurs de contribuer au changement qu’ils souhaitent voir survenir au sein de leur communauté. Les collaborateurs de Grundfos peuvent ainsi choisir d’apporter concrètement leur aide face aux diverses problématiques liées à l’eau, au climat ou à l’amélioration de la vie des populations. Trois aspects qui nous tiennent particulièrement à cœur, bien entendu.
L’objectif avoué est d’atteindre, sur l’ensemble de Grundfos, 20 % de participation à des actions de bénévolat d’ici 2025 et 50 % d’ici 2030.
Marches pour l’eau
Des millions de femmes et d’enfants à travers le monde marchent chaque jour plus de trois kilomètres pour approvisionner leur famille en eau. Or, bien souvent, cette eau s’avère impropre à la consommation. Les manifestations caritatives du programme Walk for Water (Marche pour l’eau) voient les participants joindre leurs forces afin de sensibiliser le public, de contribuer à mettre un terme à la crise mondiale liée à l’eau, mais aussi d’apporter de l’eau propre et potable aux populations dans le besoin.
Au Brésil : la bienveillance, c’est le partage
En 2019, les collaborateurs de Grundfos Brésil ont collecté 533 kg de nourriture dans leurs différents services et en ont fait don à Anjos da Sopa (Anges de la soupe), un organisme caritatif local qui nourrit les sans-abris. « L’impact de cette organisation est facile à comprendre et ceux qui y participent y reviennent toujours, avec davantage d’énergie et de sens à leur vie », explique Tatiane Balbino, assistante administrative.
Les membres de l’organisme admettent que le bénévolat nécessite un certain investissement en temps, mais tous s’accordent à dire que le résultat final en vaut la peine. « Peu importe le type de projet dans lequel vous vous lancez. L’important, c’est l’action ! Et c’est exactement ce que représente Grundfos », précise Tatiane.
Peu importe le type de projet dans lequel vous vous lancez. L’important, c’est l’action ! Et c’est exactement ce que représente Grundfos.
Rebâtir les Bahamas
Les dégâts occasionnés par le passage de l’ouragan Dorian (de catégorie 5) ont déplacé des dizaines de milliers de personnes lorsque ce dernier a frappé les Bahamas le 1er septembre 2019. Le secteur le plus touché fut celui des îles Abaco, dont le circuit d’approvisionnement en eau douce a été contaminé par de l’eau salée.
MacKenzie Christie, responsable principale de compte OEM pour le traitement de l’eau, a passé trois semaines de ses vacances à aider les secours à rétablir un semblant d’approvisionnement en eau potable pour les habitants de Marsh Harbour, une petite bourgade située sur l’île de Great Abaco.
MacKenzie a ainsi consacré huit heures par jour, côte à côte avec les résidents, à puiser de l’eau salée dans le port. Le projet a permis de produire 8 000 gallons (environ 30 000 L) d’eau potable propre par jour à l’aide d’un système d’osmose inverse (OI) d’une capacité totale de 30 000 gallons (un peu plus de 113 500 L) par jour, idéal pour purifier l’eau dans les zones ne disposant que de peu de sources d’eau douce, voire pas du tout.
Le cœur est à l’origine de tout en Serbie
Les collaborateurs de notre usine serbe ont consacré un nombre incalculable d’heures aux jeunes de leur communauté.
Plus de 100 ordinateurs destinés au rebut ont été remis à neuf et offerts à une école locale, en même temps que des imprimantes, des jouets et des fournitures scolaires. Cette initiative montre que les projets de ce type ne sont pas nécessairement coûteux. Grâce à un peu d’huile de coude pour le nettoyage ou quelques travaux de réparation, nous pouvons souvent offrir une seconde vie aux articles usagés, qui apporteront de la joie à une autre personne dans le besoin.