8 質問 中級
ECADEMYテスト
37 - グルンドフォス SQ/SQE 水中ポンプ
コーステスト: 8 項目テストし、いつでも再受験できます.
テストに合格してコースを完了するには、すべての質問に正しく答える必要があります.
質問 1 の 8 中級
設置業者にとって、渇水防止の重要な利点ではないものは次のうちどれですか?
質問 2 の 8 中級
水中ポンプのサイズを正しく設定することが重要である理由は?
質問 5 の 8 中級
ポンプの起動中、本管からの電流を制限するほかに、ソフトスタートの機能はどのように運転に役立ちますか?
テスト結果
おめでとうございます。テストに合格し、完了しました。 37 - グルンドフォス SQ/SQE 水中ポンプ
獲得済バッジ:
How would you rate this course?
You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.
残念ながら不合格です: 37 - グルンドフォス SQ/SQE 水中ポンプ 今回のテスト
How would you rate this course?
You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.
Q: 設置業者にとって、渇水防止の重要な利点ではないものは次のうちどれですか?
A: 高い費用がかかる回収を回避できる
Q: 設置業者にとって、渇水防止の重要な利点ではないものは次のうちどれですか?
A: 追加の部品について心配する必要がない
Q: 設置業者にとって、渇水防止の重要な利点ではないものは次のうちどれですか?
A: 水の破裂を心配する必要がない
Q: 水中ポンプのサイズを正しく設定することが重要である理由は?
A: 小型ポンプは、要求される流量と圧力を供給できず、また大型ポンプは、エネルギー効率を下げ、その結果運転コストが上がるため。
Q: 水中ポンプのサイズを正しく設定することが重要である理由は?
A: 小さすぎるポンプは井戸をポンピングして空にするから。
Q: 水中ポンプのサイズを正しく設定することが重要である理由は?
A: 大きすぎるポンプは、高すぎる圧力のため水栓を使えなくしてしまう。
Q: SQ/SQEポンプが水流を供給するためには、供給電圧はどの数値の間にあることが必要ですか?
A: 100 V~250 V
Q: SQ/SQEポンプが水流を供給するためには、供給電圧はどの数値の間にあることが必要ですか?
A: 150 V~315 V
Q: SQ/SQEポンプが水流を供給するためには、供給電圧はどの数値の間にあることが必要ですか?
A: 230 V~400 V
Q: グルンドフォスSQ/SQE水中ポンプを使用する最も一般的な用途を2つあげてください。
A: 地下水位低下と灌漑
Q: グルンドフォスSQ/SQE水中ポンプを使用する最も一般的な用途を2つあげてください。
A: 家庭用給水・地下水の低下
Q: グルンドフォスSQ/SQE水中ポンプを使用する最も一般的な用途を2つあげてください。
A: 家庭用給水・灌漑
Q: ポンプの起動中、本管からの電流を制限するほかに、ソフトスタートの機能はどのように運転に役立ちますか?
A: ソフト スタートは配管時の過剰圧力を軽減する。
Q: ポンプの起動中、本管からの電流を制限するほかに、ソフトスタートの機能はどのように運転に役立ちますか?
A: パイプの水撃作用の発生を低減し、起動時の摩耗を最小限に抑える。
Q: ポンプの起動中、本管からの電流を制限するほかに、ソフトスタートの機能はどのように運転に役立ちますか?
A: ソフト スタートはモータの加熱を防ぐ。
Q: モータ接触器がポンプを停止させる前に、供給電圧はどのくらい低下しますか?
A: 10%以上
Q: モータ接触器がポンプを停止させる前に、供給電圧はどのくらい低下しますか?
A: 15%以上
Q: モータ接触器がポンプを停止させる前に、供給電圧はどのくらい低下しますか?
A: 20%以上
Q: 設置者にとって、SQ/SQEにおける電圧異常からの保護の主な利点は何ですか?
A: 安定した給水
Q: 設置者にとって、SQ/SQEにおける電圧異常からの保護の主な利点は何ですか?
A: 迅速な設置
Q: 設置者にとって、SQ/SQEにおける電圧異常からの保護の主な利点は何ですか?
A: 修理サービス訪問の減少
Q: 井戸の水位がインレットの位置より下に下がるとどうなりますか?
A: モータの消費電力が低下する
Q: 井戸の水位がインレットの位置より下に下がるとどうなりますか?
A: モータの消費電力は変わらない
Q: 井戸の水位がインレットの位置より下に下がるとどうなりますか?
A: モータの消費電力が増加する