グルンドフォス SQ/SQE 保護機能:電圧保護
SQ/SQEが、設置業者の訪問修理サービスを削減し、住宅所有者に長寿命のポンプを提供する、実際の供給電圧に応じて運転調整する方法をご覧ください。
グルンドフォスSQ/SQE水中ポンプの製品群には、 3つの独自の保護機能が装備されています。
この動画では、電圧異常からの保護に焦点を当てて考えます。
SQ/SQEに目を向ける前に、 230Vが標準となっている環境で、 従来の4インチ水中ポンプがどのように、 電圧変動に反応するかを見てみましょう。
世界の多くの地域では、 供給電圧にかなり差があります。
これは電源電圧の範囲が狭い 電気機器に 悪い影響を及ぼします。
例として、 従来の4インチの水中ポンプを取ってみましょう。
供給電圧が低下した場合、 モータ電流が増加し、 モータの温度が上昇します。
電源電圧が10%以上、 モータ接触器で207V以下に低下した場合は、 高レベルの電流により、 ポンプが停止します。
電圧が上昇して、認められた電圧範囲に再び入っても、 モータ制御盤/コントローラに手動リセット機能がある場合、 ポンプは自動的に運転を再開できない場合があります。
電源電圧が公称値に増加した場合、 モータの速度、そして結果として、負荷も増加します。
これにより、モータ電流とモータ温度の両方が上昇します。
供給電圧が252Vを超える場合は、 モータ接触器によりポンプが停止します。
SQ/SQEの製品群は、このような変動を処理するのにさらに適しています。
まず、ポンプは 非常に広い供給電圧範囲内で作動することができます。
またモータ電流と上限を下回る温度を維持しながら、 実際の供給電圧に応じて、 運転を調整することもできます。
230Vの公称電圧用のSQ/SQEポンプは、供給電圧が150V以上である限り 水流を提供します。
実際には、わずか198Vで最大性能を提供します。
電源電圧が198Vを下回った場合、 ポンプは モータ電流を上限以下に維持し過熱を避けるために、モータ速度を下げますが、 家屋への給水は続きます。
電源電圧が150V以下に低下するまでは、 SQ/SQEポンプは動作を停止しません。
供給電圧が増加した場合、同様のことが発生します。
230Vから264Vまで性能には影響がありません。
そして、モータの電流が減少します。
供給電圧がさらに上昇した場合、特定の条件下で、 運転が続行することがあります。
最終的に、ポンプは自己保護をするために停止します。
電源電圧が認められた電圧範囲に再度入ると、 SQ/SQEポンプが自動的に起動します。
電源電圧が公称値の14%以内であれば、 性能は影響を受けません。
利点は非常に明確です。
設置業者にとっては、SQの電圧保護により、 修理サービス訪問の回数が少なくて済みます。
ポンプは、供給電圧の変動を処理するための機能を備えており、 これらは、従来のポンプが完全に停止してしまうほど 大きな差異がある場合でも大丈夫です。
住宅所有者にとって、電圧保護があれば、 広い電圧範囲内で安定した水の供給を受けられます。
過熱が絶対最小限に抑えられているため、 長時間持続するポンプについては言うまでもありません。