グルンドフォスSQEポンプが理想的な代替ポンプであることが証明された事例
アメリカの井戸掘削業者様が、従来の水中ポンプをグルンドフォスSQE水中ポンプに交換することでどのような利点が得られたかについて学び、SQ/SQEポンプが理想的なソリューションとなる用途について学びましょう。
地下水供給に関して、 グルンドフォスSQ水中ポンプの製品群は まさに最適な選択です。
この課題の第一部では、 米国企業である パートリッジ井戸掘削社が 従来の4インチポンプを、
3インチSQ水中ポンプに替えた特定の事例を中心に見ていきたいと思います。
課題の最後には、 皆さんにグルンドフォスSQ水中 ポンプの製品群が使用できる、 様々な用 について ご紹介します。
さしあたっては、 米国の事例に目を向けてみましょう。
今日私たちは 同社が4つの水中ポンプと新規井戸を掘削した新しい建設現場にいます。
当社が4つの水中ポンプと新規井戸を掘削した新しい建設現場にいます。
彼らは性能に満足していなかったため、 私たちが現場に到着し、 分析を行って、 3インチSQグルンドフォス水中ポンプを使用することに決定しました。
このポンプでは以下の機能を提供します。
家庭用給水や 土地の灌漑に水を供給します。
当社は、お客様にとっての最高の用途であることを確認するため、 現場でステップフローを実 する前に 以下のように考慮すべき点がたくさんあります。
井戸の組み立て方法、 システムの需要、 お客様に必要な内容、 お客様が毎分何ガロンと どのくらいの圧力の給水を 希望しているかなどです。
グルンドフォスSQポンプは 地下水供給用のあらゆる用途で お使いいただけます。
用途が住宅であろうと、 商業、 農業用灌漑であろうと、 ポンプ自体の流量の範囲内で、 基本的に1分あたり5ガロン、 最大30ガロンまでの量をお使いいただけます。
SQポンプには、従来の4インチポンプと比較して多くの利点があります。
永久磁石、 電子制御モータの使用。
このモータは10,700 RPMで作動します。
そのため、私たちはより小さな径の インペラを使用することが可能でありながら、 それでもなお必要な水圧や流量を 従来の4インチポンプの性能に合った3インチポンプから供給することができます。
それと同時に、過電圧や不足電圧から モータを保護するために、電子機器の中にモータ保護装置を 内蔵しました。
また、電源が供給される時にモータがゆっくりと上昇するように、 モータにはソフトスタート機能が装備されています。
これによってモータに、低い開始電流が引き込まれます。
そのため、私たちは、4インチポンプと同等の馬力を持つポンプを実行するために、 小サイズのケーブルを使用することができます。
より軽量であるためケーブルサイズは小さくなっており、 直径3インチの井戸に設置することが可能です。
設置費用も一般的な価格より低くなっていますので コスト面でも大きな利点があります。
今日、私たちは4インチの水中ポンプを 井戸から取り出し、 3インチ型の 22 SQ水中ポンプに交換しました。
所要時間は約1時間程度でした。
住宅の所有者の方にとって、素晴らしいアプリケーションになると思います。
お客様のご自宅にこの製品を設置するのが楽しく感じる理由は数多くあります。
設置が非常に簡単であるため、お客様にとってもコストが削減できるという点です。
もう一つは、製品の品質です。
この製品は、お客様が何年間もご利用いただける、非常に長寿命のポンプです。
修理サービス料金やコストが低減できますし、 多くの用途で本当に素晴らしい機能を果たすポンプでもあります。
ここで示すように、 家庭用のグルンドフォスSQ水中ポンプは、 設置業者と家の所有者の方の双方にとって、 多くの利点があります。
しかし、SQポンプが素晴らしい効果を発揮するのは、 家庭用給水だけではありません。
この課題の第2部では、 皆さんにSQを理想的に使用できる、他の多くの用途について ご紹介します。
既にご存知の通り、本製品は家庭用給水に使用することができます。
灌漑と共に、これらは最も一般的な用途のうちの2つです。
しかし地下水位を下げるためにも使用することができます。
しばしば、地下水位が高すぎる建築・建設段階で 使用されています。
いずれの場合も、SQ は 建設現場の周囲の土壌の乾燥状態を維持するために役立ちます。
次に、ATES、すなわち 地下帯水層蓄熱システムでも使用できます。
簡単に言えば、ATESは地下水の抽出と注入によって、 家庭に冷房と暖房を提供する際に使用されます。
SQはまた 塩水濃度が最大+5度で2000ppm、 +20度で1000ppmになる腐蝕性の高い水を汲上げる事もできます。
このような含有量の水は、ポンプに対して非常に攻撃性があるため、 腐食を防ぐために、 より対腐食性の高いSQ-Nか、あるいは SQE-Nポンプの使用をお勧めします。
最後になりますが、SQの製品群を使用すると汚染水の排水や制御ができます。
SQE-NEバージョンは、これらのアプリケーションに対応するために設計されており、
特殊なゴムシールとインペラ素材が備わっています。
そのため、 グルンドフォスSQ水中ポンプを使用できる 全てのアプリケーションに対応することができます。
ここで、この課題で学習した内容をまとめてみましょう。
第一に、このポンプにはモータ保護機能が内蔵されているため、 過電圧/不足電圧や、過負荷/負荷不足から保護することができます。
簡単で迅速に設置でき、費用も安価であり、 3インチの掘削穴やさらに大型の井戸に適合しています。
また高品質で長持ちし、 故障率が低く、高い信頼性を備えています。
最後に、グルンドフォスSQ水中ポンプの製品群は、 以下の様々な用途で 使用することができます。
-家庭用給水
-灌漑
-地下水位の低下
-ATES:
地下帯水層蓄熱
-腐蝕性の高い水のポンプ汲み上げ
-汚染水の排水
SQポンプ製品群の柔軟性と多用性について説明しました。