ホワイトペーパー

持続可能性の目標を達成 - 消費電力を25%削減

現代において、持続可能性を受け入れ、野心的な環境目標に取り組むことが極めて重要となっています。そのためには、機械プロセスとシステムの最適化が不可欠です。これは、ポンプの小型化や製品バリエーションの合理化など、革新的なソリューションによって実現できる可能性があり、エネルギー消費を削減するだけでなく、総所有コストとCAPEXの削減を意味します。

マシンニングセンタの油圧・冷却システムで消費される電力の約50%は、十分に活用されていないことがあります。しかし、ほとんどの場合、これらのシステムは最適化されることなくフルスピードで稼動しています。これは何十年も続いており、結果として過剰な電力消費につながっています。

これらのシステムを最適化することで、マシンニングセンタの改善・強化をしながら、エネルギー消費を25%も削減できる可能性があります。しかし、この油圧・冷却システムを最適化するには、実際には何をすればよいのでしょうか?

弊社は、多様な工作機械のアプリケーション、流量、圧力に完璧に対応する多機能モータと可変速機能を内蔵したスマートポンプを開発しました。これにより、パフォーマンスとコスト削減を最大化し、効率的な生産を実現することができます。

さらに、制御パラメータが少ない小型のろ過、冷却、洗浄ユニットでは、過剰な制御装置や最適でないシステム設計によって、以下のような課題が生じる場合があります: 

  • 装置の制御にコストがかかるため、CAPEXが高くなる。
  • エンジニアリング・プログラミングと専門知識の必要性によるOPEXの増大
  • 複雑すぎる装置とソリューション

グルンドフォスのスマートポンプは、最大4000rpmの高回転数での運転を行うことで、お使いの仕様点によっては、ポンプのダウンサイジングが可能になります。つまり、スマートポンプに搭載されたMGEモータがミニPLCとして機能し、ポンプと高度な制御機能を統合したオールインワンのソリューションが得られるのです。

全体として、システムの複雑さの軽減、設備コストの削減、システムコンポーネントの削減、スマートな生産性、オールインワンサプライヤーの利便性を得ることができます。また、効率向上と正確なポンプサイジングにより、固定速度ポンプと比較して37%のエネルギー削減を達成できる可能性があります。

工作機械用ポンプに関するホワイトペーパーをご覧ください

工作機械のホワイトペーパーをご覧いただき、弊社のスマートポンプがマシニングセンタにもたらす違いと、工作機械プロセスにインテリジェントポンプを組み込む方法をご確認ください。

ダウンロードする

最適な省エネ機械加工ポンプソリューションを見つける

グルンドフォスのスマートポンプは、機械加工のニーズに合わせて最高の省エネを実現します。グルンドフォスの最適化ポンプ比較ツールを使って、エネルギー使用量、サイズ、コスト等に基づいてポンプオプションをご覧いただき、比較してください。このツールは、CR/CRE、CM/CMEに加え、浸漬型MTポンプシリーズでもご利用いただけます。

このツールには、以下のような多くの優れた機能があります: 

  • サイジングの入力と結果を同じページに表示
  • 適切なポンプ効率に基づいた表示
  • エネルギー消費量、LCC、価格、サイズの比較が容易
  • 負荷プロフィールをより重視し、簡単に変更でき、製品のサイジングと選択への影響を確認
  • 長年にわたるコストの可視化(LCC表示)

 

最先端の工作機械向けソリューションの6つのメリット

75 年以上にわたって開発・改良を続けてきた、弊社の先進的な工作機械および産業用システム向けの冷却ソリューションをご活用ください。弊社のソリューションは、長年の業界経験と専門知識、そして数え切れないほどの長期にわたる協力的なグローバルパートナーシップの上に構築されています。

弊社の工作機械およびシステムに対する冷却技術がOEMとエンドユーザーのお客様にもたらす6つのメリットをご覧いただき、革新と効率の最前線に立つ方法をご確認ください。

利益を増やす方法をお探しですか?

多くの節約を積み重ねることが、大きな利益へと繋がります。グルンドフォスによるお客様のオペレーションとシステム構築の最適化にご興味をお持ちであれば、ぜひお気軽にご相談ください。

実績ある今日 +
明日への備え

グルンドフォスがOEMやシステムビルダーのお客様のビジネスにおいて、どのように信頼できるパートナーとなり得るかをご覧ください。