Articolo

Ottieni la massima qualità di lavorazione, affidabilità, competenza e servizio che vanno ben oltre il prezzo

I cambiamenti di sistema possono rappresentare una vera preoccupazione per il settore delle macchine utensili se si tiene conto dei costi operativi e della necessità di mantenere prestazioni elevate. Ha perfettamente senso: le pompe sono un grande investimento.

Questo è esattamente il motivo per cui, quando si sceglie l’opzione da adottare, è importante considerare ogni aspetto: dalla qualità al servizio, dalla durabilità alle consegne fino all’affidabilità delle scorte. L’investimento giusto è l’investimento più conveniente nel lungo termine.

In Grundfos, formiamo partnership affidabili e durature con tutti i nostri clienti OEM di lavorazioni meccaniche per aiutarti a ottenere risparmi sui costi a lungo termine, un rapido ritorno sull’investimento e bassi ammortamenti in tutta la catena di fornitura. Concentrandoci sull’intero spettro delle transazioni commerciali, possiamo semplificare le tue operazioni, facendoti risparmiare tempo e denaro a ogni livello di fornitura, dalla gestione delle scorte alle consegne. Questo ci consente inoltre di individuare e risolvere rapidamente eventuali problemi in qualsiasi fase della fornitura, senza interruzioni. 

La nostra efficienza in termini di costi e di valore nel lungo termine sono basati su uptime, qualità e affidabilità. La nostra gamma di soluzioni e-pumping intelligenti garantisce pressione e portata costanti e ottimizzati per i tuoi processi di lavorazione. Le nostre compatte e-pump sommerse MTRE, ad esempio, sono idonee per diverse esigenze di lavorazione ad alta pressione. Con motori dotati di variatore di frequenza integrato, sensori intelligenti e funzionalità di comunicazione BUS, possiamo garantire un monitoraggio e un controllo precisi del sistema di lavorazione per processi economici ed efficienti dal punto di vista energetico e minimi tempi di fermo. 

Offriamo inoltre il vantaggio aggiuntivo di una forte presenza globale, che ci distingue dalla concorrenza locale che spesso deve sostenere costi di importazione delle macchine più elevati. La nostra presenza globale significa inoltre che la nostra catena di fornitura può offrire i nostri servizi e supporto in ogni angolo del globo, spingendosi oltre l’assistenza meccanica con un servizio aziendale completo per tutte le operazioni. 

E con i nostri centri di distribuzione dislocati in tutto il mondo, possiamo fornire le giuste soluzioni di pompaggio per le giuste applicazioni con tempi di tracciabilità e consegna accurati, esattamente quando ne hai bisogno. La sicurezza della tua produzione è garantita, ovunque tu sia.

Scopri come possiamo aiutarti a risparmiare

Migliorare i processi di lavorazione non deve essere costoso. Perché, anche se le nostre soluzioni di pompaggio inizialmente costano di più, assieme ai nostri servizi e al supporto per i sistemi di lavorazione, possono farti risparmiare nel lungo termine, migliorando nel contempo il consumo energetico e l’efficienza aziendale complessiva per i tuoi clienti. Basta inviarci i dettagli e i requisiti della pompa e valuteremo ciò di cui hai bisogno in linea con le tue precise esigenze.

Scopri i 6 principali vantaggi delle nostre soluzioni all’avanguardia per le macchine utensili 

Sfrutta la potenza delle nostre soluzioni avanzate di raffreddamento per le macchine utensili e i sistemi industriali, ognuna di esse sviluppata e perfezionata nel corso di 75 anni. Le nostre soluzioni si basano su esperienza e competenza di lunga data nel settore e su innumerevoli partnership globali collaborative a lungo termine.

Esplora i 6 vantaggi principali che la nostra tecnologia di raffreddamento per macchine utensili e sistemi offre a te e ai tuoi clienti e scopri come diventare leader nell’innovazione e nell’efficienza.

Stai cercando un modo per aumentare i tuoi vantaggi?

Tanti risparmi incrementali possono portare a margini superiori. Richiedi un incontro senza impegno con uno dei nostri consulenti per scoprire come possiamo ottimizzare le tue capacità operative e di system building.

Proven today +
Ready for tomorrow

Scopri come Grundfos può essere il tuo partner di fiducia per la tua attività OEM e per costruttori di sistemi.