72 - Corso sull’aumento della pressione idrica domestica

Questo corso offre un’introduzione approfondita all’aumento della pressione idrica per usi domestici. Imparerai a conoscere i diversi tipi di applicazione e cosa considerare quando si seleziona una pompa booster per un lavoro specifico.

Inizia corso

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 6
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 25 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Basic
Questo corso fa parte di una traccia di apprendimento

Panoramica del corso

00:02:43

Un'introduzione all'aumento della pressione dell'acqua domestica e a come selezionare la pompa booster giusta

Imparerai a conoscere i diversi tipi di applicazione per il booster pressione negli edifici domestici e cosa è necessario prendere in considerazione quando si seleziona una pompa booster.

00:03:02

Come identificare le tue esigenze relative alla pompa booster domestica per aumentare la rete idrica e come selezionare la pompa giusta

Scopri come potenziare la rete idrica e cosa prendere in considerazione per selezionare la pompa giusta per il lavoro.

00:02:37

Come identificare le tue esigenze relative alla pompa booster domestica per potenziare la rete idrica da un pozzo poco profondo e come selezionare la pompa giusta

Scopri come potenziare la rete idrica da un pozzo poco profondo e cosa prendere in considerazione per selezionare la pompa giusta per il lavoro.

00:02:41

Come identificare le tue esigenze relative alla pompa booster domestica per potenziare la rete idrica da un serbatoio accumulo acqua e come selezionare la pompa giusta

Scopri come potenziare la rete idrica da un serbatoio accumulo acqua e cosa prendere in considerazione per selezionare la pompa giusta per il lavoro.

00:03:26

Come identificare le tue esigenze relative alla pompa booster domestica per aumentare la pressione idrica dal serbatoio su tetto e come selezionare la pompa giusta

Scopri come aumentare la pressione idrica da un pozzo poco profondo e cosa prendere in considerazione per selezionare la pompa giusta per il lavoro.

00:02:40

Come identificare le vostre esigenze per una pompa di trasferimento domestica e come selezionare la pompa giusta

Scopri come trasferire le pompe e cosa prendere in considerazione per selezionare la pompa giusta per il lavoro.

Mettiti alla prova

Rispondi ad alcune domande per vedere cosa hai imparato