6 domande Basic

Test ECADEMY

72 - Corso sull’aumento della pressione idrica domestica

Il test per questo corso contiene 6 domande e possono essere rifatte in qualsiasi momento.

Per superare il test e completare il corso è necessario rispondere correttamente a tutte le domande..

Inizia il test

Domanda 1 di 6 Basic

Dove vengono spesso installate le pompe di trasferimento?

Domanda 2 di 6 Basic

Perché è una buona idea scegliere una pompa a pressione costante per aumentare la pressione dell’acqua di rete?

Domanda 3 di 6 Basic

Come può essere installata una pompa booster per aumentare la pressione dell’acqua da un pozzo poco profondo?

Domanda 4 di 6 Basic

Perché la pressione massima di una pompa per l’aumento pressione da un serbatoio sul tetto è così importante?

Domanda 6 di 6 Basic

Sei soddisfatto delle tue risposte?

Invia le risposte e ottieni il risultato finale del test.

Invia

Risultati del test

Congratulazioni. Hai superato il test e completato il 72 - Corso sull’aumento della pressione idrica domestica

Badge raggiunti:

Come valuti il corso?

Ti chiediamo di lasciare una recensione su questo corso. Ricorda che per farlo devi prima effettuare il login.

Continua il training Vai su MyECADEMY

Spiacente, non hai superato il test 72 - Corso sull’aumento della pressione idrica domestica riprova questa volta

Come valuti il corso?

Ti chiediamo di lasciare una recensione su questo corso. Ricorda che per farlo devi prima effettuare il login.

Correct
Q: Dove vengono spesso installate le pompe di trasferimento?
A: All’esterno
Correct
Q: Perché è una buona idea scegliere una pompa a pressione costante per aumentare la pressione dell’acqua di rete?
A: Protegge la pompa
Correct
Q: Come può essere installata una pompa booster per aumentare la pressione dell’acqua da un pozzo poco profondo?
A: Installazione sommersa o a secco
Correct
Q: Perché la pressione massima di una pompa per l’aumento pressione da un serbatoio sul tetto è così importante?
A: Per proteggere le tubazioni e le installazioni in casa
Correct
Q: Qual è la funzione principale di una pompa di trasferimento?
A: Creare la pressione e il sollevamento necessari per spostare l’acqua da un luogo all’altro
Correct
Q: Qual è la caratteristica comune a tutti gli edifici domestici?
A: Sono solo abitazioni