Come identificare le tue esigenze relative alla pompa booster domestica per potenziare la rete idrica da un pozzo poco profondo e come selezionare la pompa giusta

Scopri come potenziare la rete idrica da un pozzo poco profondo e cosa prendere in considerazione per selezionare la pompa giusta per il lavoro.

Si definiscono pozzi poco profondi i pozzi con una profondità fino a 8 metri. Una pompa può essere installata sopra il pozzo per l'aumento pressione in casa, ecc.

Quando si seleziona una pompa per un pozzo poco profondo, è prima di tutto importante considerare il posizionamento della pompa. La pompa può essere immersa nell’acqua o essere installata a secco. La seconda soluzione offre il vantaggio di essere più facile da installare, gestire e sottoporre a manutenzione e per questo motivo in questo modulo parleremo di questo tipo di installazione.

Poiché una pompa installata a secco verrà posizionata sopra il pozzo poco profondo con una pressione di ingresso negativa, deve essere autoadescante. Consigliamo inoltre di dotare la pompa di una valvola di non ritorno per evitare che l’acqua ritorni nel pozzo. La valvola può essere posizionata all’ingresso della pompa o come valvola di fondo nel pozzo.

Le pompe per i pozzi poco profondi sono spesso installate all’esterno, e quindi è necessario usare pompe robuste in grado di tollerare condizioni difficili, come la pioggia, la polvere e grandi sbalzi di temperatura. Poiché le installazioni nei pozzi poco profondi tendono a contenere bolle d’aria e sporco, consigliamo di scegliere una pompa con buone capacità di trattamento dell’aria e di aggiungere un filtro all’ingresso, che proteggerà la pompa dallo sporco presente nel pozzo.

Nel caso in cui il pozzo poco profondo si prosciughi, selezionare una pompa con protezione contro la marcia a secco per evitare danni alla pompa. Le pompe che consigliamo per l’aumento della pressione in pozzi poco profondi sono Grundfos SCALA2, la pompa e booster JET o SCALA1. SCALA1 e 2 sono entrambe dotate di protezione contro la marcia a secco, funzionalità autoadescante e valvola di non ritorno incorporata; tuttavia, consigliamo anche di installare una valvola di fondo.

La pompa JET ha funzionalità autoadescanti e buone capacità di trattamento dell’aria. Se si seleziona una pompa con gestione della pressione, questa pompa avrà anche la protezione contro la marcia a secco.

Tuttavia, la pompa JET non è ideale per le installazioni all’aperto e deve essere installata sotto una tettoia, per esempio. Le pompe SCALA1 e 2 sono ideali per le installazioni all’aperto, con SCALA1 che rappresenta una soluzione eccellente per il trattamento dell’aria oltre alla conveniente programmazione per l’irrigazione dei giardini.

Per saperne di più sulla pompa e booster Grundfos JET, SCALA1 e SCALA2, visita il sito www.grundfos.it. 

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 6
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 25 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Basic