Un'introduzione all'aumento della pressione dell'acqua domestica e a come selezionare la pompa booster giusta

Imparerai a conoscere i diversi tipi di applicazione per il booster pressione negli edifici domestici e cosa è necessario prendere in considerazione quando si seleziona una pompa booster.

Gli edifici domestici possono variare notevolmente in termini di dimensioni, da un appartamento di meno di 50 mq a una villa di oltre 400 mq; da edifici a uno o due piani agli appartamenti nei grattacieli; tutti con una caratteristica comune: sono abitazioni.

E indipendentemente dalle dimensioni o la tipologia, condividono tutti la necessità di avere una pressione dell’acqua stabile ed efficiente. Negli edifici domestici, possiamo utilizzare booster per aumentare la pressione dell’acqua proveniente da fonti diverse.

Tuttavia, non tutti i booster sono uguali, e per scegliere quello giusto per l’applicazione, è essenziale capire il tipo di applicazione, per esempio aumento della pressione idrica da:

  • Rete idrica Pozzo poco profondo
  • Serbatoio accumulo acqua Serbatoio su tetto
  • O utilizzando una pompa di trasferimento

La chiave per capire quale tipo di pompa utilizzare risiede nell’applicazione. Questo corso ECADEMY illustrerà alcune delle caratteristiche più importanti da tenere a mente quando si seleziona una pompa booster per una applicazione. La pressione idrica di rete varia in modo significativo in base alla domanda.

Per stabilizzare la pressione idrica in un edificio domestico, è possibile installare una pompa booster per aumentare e/o equalizzare la pressione, se consentito dalla legislazione locale. Per informazioni sulla selezione della pompa giusta per aumentare la pressione, guarda il modulo sulle reti idriche.

Il pompaggio di acqua da un pozzo poco profondo richiede una pompa in grado di gestire la pressione negativa e l'installazione all’aperto. Per selezionare la pompa giusta di aumento pressione per un pozzo, guarda il modulo sui pozzi poco profondi. I serbatoi di accumulo dell’acqua possono essere posizionati sopra sotto il terreno, hanno livelli d’acqua fluttuanti e spesso contengono detriti e impurità.

Queste sono solo alcune delle cose da tenere a mente quando si seleziona la pompa per l’aumento della pressione dai serbatoi di accumulo. Per saperne di più, guarda il modulo sui serbatoi di accumulo dell’acqua. Un serbatoio di accumulo dell’acqua può essere installato anche su un tetto, nel qual caso le condizioni sul tetto e anche sotto il tetto devono essere prese in considerazione.

Per scegliere la pompa giusta per l'aumento pressione da un serbatoio su tetto, guardare il modulo sui serbatoi sul tetto. Per trasferire l’acqua da un serbatoio a un altro, è necessaria una pompa che possa muovere l’acqua il più rapidamente possibile e tipicamente verso l’alto.

Per saperne di più sulle caratteristiche delle pompe di trasferimento, guarda il modulo sulle pompe di trasferimento. 

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 6
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 25 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Basic