Come identificare le vostre esigenze per una pompa di trasferimento domestica e come selezionare la pompa giusta
Scopri come trasferire le pompe e cosa prendere in considerazione per selezionare la pompa giusta per il lavoro.
Quando si trasporta l’acqua dal punto A al punto B, spesso bisogna usare un booster per creare pressione e sollevamento sufficienti. Per es. quando si utilizzano più serbatoi d’acqua contemporaneamente in un edificio domestico dove è necessario trasferire l’acqua tra vari serbatoi, o da un serbatoio sotterraneo a un serbatoio sul tetto.
Le pompe di trasferimento sono spesso installate all’esterno, e devono essere robuste e poter tollerare il sole, la pioggia, il vento e la polvere. Le pompe di trasferimento sono spesso usate per riempire i serbatoi di accumulo, un'operazione che deve essere seguita rapidamente, e quindi una pompa a velocità fissa è l’ideale, in quanto un motore a velocità variabile è una spesa inutile per una pompa di trasferimento.
La pompa deve essere anche in grado di avviarsi e arrestarsi automaticamente in base alla domanda del serbatoio, e questo viene spesso gestito utilizzando una valvola a galleggiante. Se il punto di prelievo più alto, Hmax, è superiore alla pressione di avviamento, la pompa non si avvierà mai e quindi è meglio scegliere una pompa con un altro ingresso esterno che può essere dotato di un interruttore a galleggiante.
È anche importante prendere in considerazione la vicinanza della pompa all’edificio domestico e alle altre abitazioni, e di selezionare una pompa con un livello di rumore adeguato in modo che non disturbi i residenti i o i vicini di casa. Come pompe di trasferimento, usare una SCALA2, una pompa JET o una SCALA1. SCALA2 è più che capace di trasferire l’acqua dal punto A al punto B e offre un basso livello di rumorosità e la robustezza per installazioni all’aperto.
È tuttavia dotata di funzioni avanzate aggiuntive che spesso non sono necessarie per il semplice trasferimento dell’acqua e non giustificano l’investimento. Sia SCALA2 sia la pompa JET hanno pressioni di ingresso regolabili mentre SCALA1 è dotata di un ingresso esterno aggiuntivo che rende possibile l’installazione di un interruttore a galleggiante che attiverà automaticamente la pompa per riempire il serbatoio quando il livello raggiunge l’altezza selezionata.
SCALA1 e 2 sono ideali per le installazioni all’aperto, e hanno livelli di rumorosità molto bassi mentre la pompa JET deve essere installata al coperto, per esempio sotto una tettoia e non si consiglia di usarla per vicine a un edificio domestico a causa dell’alto livello di rumorosità. Infine, SCALA1 può essere installata come pompa gemellare per una portata superiore.
Per saperne di più su Grundfos SCALA2, JET e SCALA1 Grundfos, visita il sito www.grundfos.it.