Come identificare le tue esigenze relative alla pompa booster domestica per potenziare la rete idrica da un serbatoio accumulo acqua e come selezionare la pompa giusta
Scopri come potenziare la rete idrica da un serbatoio accumulo acqua e cosa prendere in considerazione per selezionare la pompa giusta per il lavoro.
I serbatoi di accumulo sono utilizzati per immagazzinare l’acqua per uso domestico. Sono in genere usati nelle aree in cui una fonte di acqua potabile non è disponibile nella comunità, in aree con scarsa o nessuna disponibilità di acqua di pozzo e dove e la qualità delle acque sotterranee è scarsa.
I serbatoi di accumulo possono essere anche utilizzati per stoccare acqua e integrare le risorse idriche dei pozzi privati a basso rendimento, come approvvigionamento di emergenza, e per uso stagionale o occasionale. I serbatoi di accumulo dell’acqua possono essere posizionati sopra o sotto il terreno, e quindi a volte una pompa booster viene installata sopra il serbatoio con una pressione di aspirazione negativa.
In questo caso, la pompa deve essere autoadescante per generare l’aspirazione necessaria. La pompa booster per il serbatoio di accumulo viene spesso installata all’aperto e deve essere robusta e tollerare il sole, la pioggia, il vento e la polvere. I serbatoi di accumulo dell’acqua hanno livelli d’acqua fluttuanti, e quindi è necessario utilizzare un booster con protezione contro la marcia a secco.
Poiché i serbatoi di accumulo dell’acqua possono contenere detriti e impurità, consigliamo di installare un filtro galleggiante che consente di instradare le impurità verso il fondo del serbatoio, mentre l’acqua più pulita in superficie verrà utilizzata. Le pompe che consigliamo per l’aumento della pressione nei serbatoi di accumulo sono la pompa e booster Grundfos JET e SCALA1 o SCALA2.
La pompa e booster JET soddisferà i requisiti di base per l’aumento della pressione da un serbatoio di accumulo in quanto il booster ha una funzione di autoadescamento e protezione contro la marcia a secco. Deve però essere installata sotto una tettoia ed emette un considerevole livello di rumore durante il funzionamento.
Per installazioni senza copertura o vicino a edifici residenziali, consigliamo quindi di selezionare SCALA1, che offre un livello di rumore notevolmente inferiore ed è robusta, con la capacità di tollerare temperature ambiente fino a 55°C e pressioni fino a 8 bar. SCALA1 ha anche una funzione “calendario” per programmarne il funzionamento rendendola perfetta per l’aumento della pressione negli impianti di irrigazione dei giardini.
SCALA2 è dotata delle stesse funzioni di SCALA1 ad eccezione della funzione di programmazione, e in aggiunta offre una soluzione più avanzata in termini di pressione idrica perfetta, poiché è dotata di una funzione di equalizzazione della pressione che garantisce una pressione stabile in ogni momento per l’utente finale.
Per saperne di più sulla pompa e booster Grundfos JET, SCALA1 e SCALA2, visita il sito www.grundfos.it.