Article
Risques opérationnels dans un système de surpression
Un mauvais contrôle du système de surpression peut endommager les pompes et provoquer des fuites dans la tuyauterie. Avec le temps, cela peut entraîner une consommation d'eau excessive, des coûts supplémentaires importants et même des inondations à l'intérieur. Cependant, il existe un moyen de prendre le contrôle et d'éviter ces risques dans un système de surpression : les pompes SCALA.
Risques opérationnels dans un système de surpression
Les pompes de surpression ne sont pas conçues pour fonctionner sans eau. Si le réservoir de stockage d'eau est vide ou si l'eau fournie par le réseau d'eau urbain est insuffisante, cela peut entraîner le fonctionnement de la pompe sans eau, ce qui entraînera probablement une surchauffe et éventuellement une rupture.
Les fuites d'eau dans la tuyauterie peuvent causer des dommages à l'habitat et, dans le pire des cas, provoquer des inondations à l'intérieur. Même des toilettes qui fuient et un robinet de jardin qui fuit peuvent provoquer une consommation importante d'eau potable et réduire la durée de vie de la pompe si ces fuites passent inaperçues. Cela peut entraîner des coûts cumulés pour les propriétaires, tant pour des réparations que pour des factures d'eau importantes.
Une pompe de conception intelligente
Il est possible d'éviter ces risques opérationnels si la solution de surpression peut les détecter et réagir en conséquence à temps. Conçus pour protéger le système de surpression, les surpresseurs SCALA1 et SCALA2 intègrent plusieurs fonctions de protection visibles sur le panneau de commande (SCALA2) et dans l'application GO Remote (SCALA1) sous forme d'alarmes. Ces alarmes n'indiquent pas nécessairement un dommage à la pompe. Dans la plupart des cas, elles alertent l'utilisateur sur un problème dans le système qui nécessite une attention particulière. Par exemple, l'alarme de marche à sec peut indiquer une alimentation en eau insuffisante sans qu'il y ait de marche à sec. Cela permet de traiter les problèmes avant qu'ils ne causent des dommages.
Protection contre la marche à sec ou le manque d'eau :
- Les pompes SCALA1 et SCALA2 offrent une fonction intégrée de protection contre la marche à sec qui désactive la pompe et avertit l'utilisateur du manque d'eau dans l'installation.
- La durée de fonctionnement maximale et la fonction anti-cyclage désactivent la pompe si celle-ci détecte des signes de fuite ou de rupture de tuyauterie dans le système. En désactivant la pompe après un certain temps, le risque de fuite d'eau lors du fonctionnement des appareils ménagers sera réduit.
Avec une pompe SCALA, vous bénéficiez d'une protection et de fonctions de sécurité de fonctionnement qui assurent un confort optimal dans tout l'habitat, ce qui permet d'économiser de l'argent sur la surconsommation d'eau et de prévenir les dommages éventuels : une pompe de intelligente!
Vous souhaitez en savoir plus?
Il existe plusieurs options pour un apprentissage plus pratique dans notre Ecademy. Voici quelques suggestions de sujets sur la surpression de l'eau domestique et nos solutions.
Articles associés
Dans le laboratoire Grundfos, nous étudions les problèmes courants liés au système de surpression. Pour en savoir plus sur les autres aspects d'un système de surpression.
Produits associés
Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.
Applications associées
Trouvez les applications associées.