Article
Sélection, dimensionnement ou installations compliqués ?
Le choix et le dimensionnement d'une pompe de surpression peuvent être difficiles, et l'installation longue et complexe. Une mauvaise sélection et un mauvais dimensionnement des composants peuvent entraîner des temps d'installation plus longs et des installations insuffisantes qui ne sont pas en mesure de répondre à la demande du système de surpression.
Sélection et dimensionnement d'une pompe de surpression. Par où commencer ?
La conception et la construction d'un système de surpression domestique comportent de nombreux éléments différents. Bien que cela puisse paraître évident, certaines pompes de surpression fonctionnent mieux que d'autres dans des situations spécifiques. Il peut être difficile de savoir quelle pompe répond le mieux aux besoins de votre application et quels sont les composants dont vous avez besoin pour constituer un système de taille optimale. Une mauvaise sélection de la pompe, du réservoir ou du régulateur de pression peut entraîner jusqu'à 4 heures de perte de temps lors du réapprovisionnement des composants appropriés.
Une installation longue et complexe
Les systèmes de surpression traditionnels peuvent être complexes. Ils se composent de nombreux éléments différents, dont des réservoirs d'expansion, des pompes, des vannes et des systèmes de régulation. Tous ces éléments doivent être intégrés dans une solution unique. Une complexité accrue signifie un temps d'installation plus long et un risque plus élevé d'acheter les mauvais composants. Le temps passé à s'approvisionner en composants ou à réinstaller la tuyauterie peut augmenter le temps d'installation jusqu'à 2 heures et entraîner des coûts supplémentaires pour le client, ce qui se traduit par une insatisfaction du client et une perte de temps pour l'entreprise.
Espace d'installation limité
L'espace limité est le problème le plus courant lors de l'installation d'un système de pompe de surpression. Dans la plupart des cas, cela signifie qu'il faut étendre le système pour trouver un autre espace ou essayer de l'adapter à l'installation existante, ce qui peut prendre du temps, être complexe et mécontenter les clients. L'installation d'un système de surpression qui ne correspond pas à l'espace d'installation prévu peut augmenter le temps d'installation jusqu'à 2 heures et entraîner des coûts supplémentaires en raison de la tuyauterie et des raccords supplémentaires nécessaires.
Une solution compacte tout-en-un
Les surpresseurs Grundfos SCALA sont des solutions tout-en-un qui intègrent tous les composants dans un seul boîtier. Cette solution compacte rend les installations rapides et faciles, vous faisant gagner du temps à consacrer à d'autres travaux. En tant que solution polyvalente, ils sont conçus pour chaque application et constituent une installation idéale à l'intérieur comme à l'extérieur, ce qui rend la sélection et le dimensionnement moins complexes que les systèmes de surpression traditionnels.
Installations rapides et faciles
En tant que solution tout-en-un entièrement intégrée, nos pompes peuvent être installées en 3 étapes faciles :
- Raccorder la tuyauterie : Les raccords d'entrée et de sortie réglables vous permettent de vous déplacer facilement de +/-5° pour permettre une installation rapide.
- Amorcer la pompe : Le grand bouchon d'amorçage vous permet de remplir l'eau rapidement et facilement. Vous devez remplir la pompe avec un minimum de 1,7 litre d'eau.
- Brancher la pompe dans la prise électrique et la pompe s'activera.
Vous n'êtes pas sûr que votre installation soit correcte ? N'oubliez pas que vous pouvez toujours consulter notre guide rapide fourni avec la pompe SCALA2.
Par défaut, SCALA2 fournira une pression d'eau de 3 bars, indépendamment de la pression d'entrée et du nombre de robinets ouverts. Essentiellement, cela exclut tout temps de mise en service.
Pour une mise en service rapide et facile de SCALA1, configurez la pompe en toute simplicité à l'aide du panneau de commande de la pompe. Pour tirer le meilleur parti de la pompe, utilisez l'application Grundfos GO Remote et suivez la configuration guidée en ligne.
Vous souhaitez en savoir plus?
Il existe plusieurs options pour un apprentissage plus pratique dans notre Ecademy. Voici quelques suggestions de sujets sur la surpression de l'eau domestique et nos solutions.