Article

Manque de pression d'eau ou système de surpression bruyant ?

Difficultés à rincer le shampoing, fluctuation de la température des douches, remplissage lent des toilettes, bruit des conduites d'eau ou de la pompe à l'intérieur ou à l'extérieur de l'habitat. Avec le temps, ces inconvénients peuvent compromettre le confort dans votre habitat. Heureusement, il existe une solution pour améliorer le système d'alimentation en eau domestique : les pompes SCALA.

Regardez la vidéo et découvrez comment améliorer les systèmes de surpression domestiques

Manque de pression d'eau ?

Une pression d'eau insuffisante peut prolonger le temps de remplissage du réservoir des toilettes, ce qui entraîne un temps d'attente plus long avant de tirer la chasse d'eau. Un manque de pression d'eau peut également entraîner une instabilité des températures et faire fluctuer la température entre le chaud et le froid sous la douche. En plus de l'inconfort au quotidien, une pression d'eau insuffisante peut causer des problèmes lors de l'utilisation d'appareils électroménagers comme les machines à laver ou les lave-vaisselle.

Regardez la vidéo et découvrez comment améliorer les systèmes de surpression domestiques.

Identification de la cause

Si votre système de surpression est alimenté en eau par un réseau d'eau municipal ou par des puits peu profonds, vous risquez de subir des fluctuations, voire même aucune pression du réseau d'eau municipal. Si votre alimentation en eau provient d'un réservoir de toit ou d'un réservoir tampon situé au-dessus du sol ou en dessous du niveau du sol, la pression peut ne pas être suffisante pour alimenter tous les robinets et appareils avec des niveaux de pression d'eau adéquats. Dans ce cas, vous aurez besoin d'un surpresseur. Sinon, l'eau ne s'écoulera pas des robinets.

Système de surpression bruyant ?

Le bruit des conduites d'eau ou de la pompe de surpression peut être gênant pour vous et vos voisins. Dans la plupart des cas, des tuyaux bruyants indiquent des problèmes dans le système d'alimentation en eau. Le bruit étant facilement transmis par les structures et les composants du système d'alimentation en eau, il peut être difficile d'identifier la source du problème. Cependant, la raison la plus courante est due à une mauvaise technologie de pompage ou à une mauvaise régulation de la pompe. Les systèmes équipés de pompes centrifuges plus anciennes qui utilisent des moteurs refroidis par ventilateur, par exemple, peuvent générer des vibrations dans tout le système, ce qui se traduit par un bruit plus important. Des pompes inefficaces qui fonctionnent en permanence, même en l'absence d'eau, ou des pompes de surpression mal installées et non fixées au sol, peuvent provoquer des vibrations et du bruit dans le système.

Regardez la vidéo et découvrez comment améliorer les systèmes de surpression domestiques.

Améliorez le confort de votre habitat avec une solution de surpression Grundfos

La famille de pompes SCALA de Grundfos intègre tous les composants dans un dispositif de surpression compact qui comprend une pompe, un réservoir, un capteur et un clapet anti-retour.

Dotés d'une technologie de pointe, les produits SCALA1 et SCALA2 utilisent une technologie intelligente de refroidissement par eau pour réduire le bruit et les vibrations. En utilisation normale, la pompe SCALA1 émet > 55 dB (A) alors que la pompe SCALA2 émet < 47 dB (A). Une diminution du niveau sonore de 6 dB(A) apparaîtra en fait lorsque le bruit aura diminué de moitié en intensité sonore. À titre de comparaison, la plupart des lave-vaisselle émettent environ 46 à 60 dB lors d'une utilisation normale.

Pour un confort ultime et des fonctionnalités intelligentes qui adaptent les performances à votre habitat, choisissez la pompe SCALA2, notre pompe haut de gamme qui réduit le bruit au minimum et fournit une pression d'eau parfaite.

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.

Applications associées

Trouvez les applications associées.