Article
Client : "Les pompes solaires Grundfos changent la donne en remplaçant les pompes manuelles"
Des ONG et des gouvernements en Afrique ont récemment lancé des initiatives visant à remplacer les pompes manuelles par des installations de pompage fonctionnant à l'énergie solaire. En Zambie, World Vision a déjà remplacé 80 pompes manuelles, permettant ainsi à 20 000 personnes d'avoir accès à une eau propre et saine. Selon World Vision, les pompes solaires Grundfos changent la donne dans le cadre de ce programme de remplacement.
Les pompes manuelles - une technologie dépassée et source de problèmes
On compte des millions de pompes manuelles en Afrique, dont des milliers rien qu'en Zambie. En raison des nombreux inconvénients de ces pompes, tant pour les utilisateurs que pour le personnel d'entretien, les ONG et les gouvernements les ont remplacées par des solutions solaires.
Les pompes manuelles tombent souvent en panne et les pièces détachées sont parfois difficiles à trouver. Leur utilisation est physiquement difficile et elles ne produisent qu'un débit d'eau limité. Le pompage de l'eau est donc une tâche qui prend du temps, et ceux qui s'en chargent, principalement des femmes et des enfants, doivent marcher de deux à cinq heures pour aller chercher de l'eau. Parcourir de si longues distances dans des zones reculées les expose au risque d'agression.
Le remplacement des pompes manuelles par des installations fonctionnant à l'énergie solaire est une bonne solution pour nous en tant qu'organisation, parce qu'elle arrive au bon moment et qu'elle permet à World Vision de poursuivre ses objectifs dans les communautés où elle opère : faire en sorte que les femmes puissent accéder à l'eau le plus rapidement possible.
World Vision, qui a installé plus de 5 000 pompes manuelles dans les zones rurales de Zambie, a initié des programmes de remplacement de pompes manuelles il y a plus de trois ans.
En Zambie, la pompe manuelle la plus courante est une pompe simple qui utilise des tiges en fer galvanisé, des tuyaux ascendants et des cylindres en fonte. Cependant, en raison du faible pH des eaux souterraines, le fer galvanisé rouille rapidement, rendant l'eau impropre à la consommation. La corrosion réduit également la durée de vie des composants.
Les pompes solaires révolutionnent la collecte de l'eau
Pour soutenir la stratégie WASH (eau, assainissement et hygiène) de World Vision, Grundfos a fourni des pompes solaires SQFlex à faible coût, qui constituent une solution adaptée pour remplacer les pompes manuelles.
Selon World Vision Zambie, les pompes Grundfos constituent un progrès pour l'accès à l'eau en milieu rural. La pompe SQFlex est facile à installer, à entretenir et à utiliser et fournit des résultats élevés en matière d'approvisionnement en eau. Elle réduit le temps d'attente, et les coûts de maintenance sont raisonnables.
Avec la SQFlex, l'eau est stockée dans un réservoir et est facilement disponible pour que les populations puissent la puiser et la ramener chez elles. Le temps nécessaire à la collecte de l'eau est ainsi réduit à seulement 30 minutes par aller-retour.
C'est un bouleversement pour nos bénéficiaires sur le terrain. La plupart des communautés n'ont jamais imaginé qu'elles verraient un jour de l'eau pompée grâce à l'énergie solaire. Et le fait que l'eau soit facilement disponible pour tous est totalement inimaginable pour la communauté.
Grundfos et World Vision se sont engagés à veiller à ce que la nouvelle installation de pompage continue à fonctionner efficacement à l'avenir. Le développement des savoir-faire locaux contribue également à la durabilité du système.
"Nous mobilisons les membres de la communauté et nous assurons le renforcement des compétences pour qu'ils s'approprient le processus de maintenance et veillent à la pérennité des installations solaires." - Tiyezye Nyirenda, responsable du projet WASH, World Vision Zambie
Une vie meilleure pour tous
Plus de 20 000 personnes ont déjà bénéficié de l'initiative de World Vision et leur qualité de vie est bien meilleure. Elles ont désormais accès à une eau propre et potable, et l'hygiène et l'assainissement liés à la collecte de l'eau se sont améliorés. Plus besoin de pomper physiquement l'eau, et le temps nécessaire à cette tâche a été réduit.
Le projet de remplacement des pompes manuelles de World Vision se poursuit, facilitant l'accès à l'eau potable pour un nombre croissant de communautés à travers la Zambie. Il devrait s'achever en 2030.