Article
SQFlex - Le meilleur choix pour le remplacement des pompes manuelles
Les pompes manuelles sont très répandues en Afrique et dans d'autres pays en voie de développement. Elles constituent un moyen relativement simple d'obtenir de l'eau à partir de nappes phréatiques peu profondes. Mais elles sont sensibles aux pannes et souffrent de nombreux autres inconvénients. Les progrès réalisés dans le domaine des pompes immergées fonctionnant à l'énergie solaire ont effectivement rendu les pompes manuelles obsolètes. Les systèmes de pompage solaires sont désormais largement adoptés et représentent une solution fiable et à long terme. Selon World Vision Zambie, les pompes Grundfos SQFlex conviennent parfaitement aux communautés qui souhaitent remplacer les pompes manuelles.
Les pompes manuelles existent depuis des siècles, sous différentes formes, et sont depuis longtemps le meilleur moyen de puiser de l'eau, en particulier dans les zones rurales et isolées. En Afrique, des millions d'entre elles sont utilisées sur tout le continent.
Jusqu'à ce que des solutions alimentées par l'énergie solaire soient disponibles en Afrique, il n'y avait pas d'alternative possible aux pompes manuelles. Même lorsque des pompes fonctionnant au diesel ou à l'essence pouvaient être installées, elles restaient hors de portée de la plupart des utilisateurs potentiels en raison des coûts de carburant et d'entretien.
Mais les pompes manuelles, bien que relativement bon marché et nettement plus pratiques que les systèmes à corde et seau qu'elles ont remplacés, posent une série d’inconvénients.
Pourquoi les pompes manuelles sont problématiques
Les pompes manuelles, que l'on trouve généralement dans les zones rurales dépourvues de réseaux de distribution, ne peuvent être utilisées que lorsque les eaux souterraines sont proches de la surface et ne produisent qu'un débit limité. Leur utilisation prend beaucoup de temps, obligeant les utilisateurs à patienter longtemps avant de pouvoir accéder à la pompe.
Comme les pompes manuelles sont constituées d'un grand nombre de pièces mobiles, elles sont sujettes aux pannes, et comme la technologie est aujourd'hui considérée comme obsolète, il peut être difficile de trouver des pièces détachées. Cela entraîne souvent des coûts de maintenance plus élevés que prévu.
Certains types de pompes manuelles utilisent des composants en fer galvanisé, qui peuvent avoir un effet néfaste sur la qualité de l'eau. Les eaux souterraines à faible pH provoquent la corrosion du fer galvanisé et la rouille qui en résulte rend l'eau impropre à la consommation.
Les pompes manuelles ont également un coût social pour les utilisateurs, qui sont dans la plupart des cas des femmes et des enfants. Le travail physique est fatigant et les femmes doivent souvent marcher de longues heures pour se rendre à la pompe la plus proche, puis rentrer chez elles en portant de lourds jerricans de 50 litres. Ces déplacements peuvent s'avérer dangereux, car ces personnes peuvent être exposées aux risques d'agression.
Les solutions solaires - une excellente alternative aux pompes manuelles
Selon OurWorldinData.org, le prix des panneaux photovoltaïques (PV) a chuté d'un peu plus de 100 dollars le watt en 1976 à 0,38 dollar le watt en 2019. Cela a contribué à la multiplication des solutions de pompage fonctionnant à l'énergie solaire au cours de la dernière décennie, et elles sont de plus en plus populaires à travers l'Afrique.
Parmi les systèmes de pompage motorisés, les versions PV arrivent en tête dans les pays en développement. Elles se caractérisent par une installation facile, une maintenance réduite et des coûts d'exploitation nuls, car elles exploitent l'énergie gratuite et renouvelable du soleil et ne produisent aucune émission. La technologie est fiable et le système peut être adapté pour fournir de multiples points de distribution. Cela signifie que le bon type de pompe solaire, relié à un circuit de tuyauterie, peut alimenter en eau plusieurs robinets largement distribués et plus accessibles aux consommateurs. Cela réduit le temps et les efforts nécessaires à la collecte de l'eau, temps que les femmes peuvent consacrer à leur famille et aux soins du foyer.
La SQFlex est une pompe intelligente dotée d'un moteur à haut rendement qui peut fonctionner à la fois en courant alternatif et en courant continu. Il existe des modèles hélicoïdaux pour les applications à hauteur manométrique élevée et à faible débit, et des modèles centrifuges pour les applications à faible hauteur manométrique et à débit élevé.
La solution est disponible dans une série de spécifications de performance, en fonction des besoins. Les modèles SQFlex les plus couramment utilisés pour remplacer les pompes manuelles sont les modèles SQF 1-30 et SQF 1-70, qui sont tout à fait adaptés à l'extraction d'eau à faible profondeur. Pour les puits plus profonds, d'autres modèles peuvent être envisagés.
Toutes les pompes SQFlex présentent tous les avantages de l'énergie solaire : elles sont faciles à installer, n'entraînent presque aucun coût de maintenance et fournissent une alimentation en eau fiable. Par ailleurs, elles fonctionnent sur une large plage de tension continue, de 30 à 300 VDC, et ne nécessitent aucune tension spécifique pour fonctionner. Les pompes sont dotées d'un système intégré de protection contre la marche à sec, qui est activé par une électrode. Lorsque le niveau d'eau descend sous le niveau de l'électrode, la pompe s'arrête automatiquement pour se protéger. Elle reprend son fonctionnement lorsque le niveau d'eau remonte au-dessus de l'électrode.
Spécifications techniques de la SQFlex :
• Puissance moteur : 0.3 - 2,5 kW
• Débits jusqu'à 18 m³/h et hauteurs manométriques jusqu'à 250 m
• Température du liquide : 0 à +40 °C
• Indice de protection : IP68
"La SQFlex est une solution de pompage solaire complète, très simple à installer et à utiliser. Elle dispose d'une protection intégrée contre la marche à sec et la surchauffe, et lorsqu'elle est montée correctement, elle requiert très peu d'entretien, à part le nettoyage des panneaux solaires pour s'assurer qu'ils fonctionnent au mieux. La simplicité et la durabilité ont été les clés du succès de cette pompe depuis son développement, et elle est toujours unique sur le marché." - Jakob Normann Olesen, spécialiste mondial des produits de pompage solaires, Water Utility, Grundfos.
La SQFlex en action
World Vision Zambie a acheté 80 pompes SQFlex à énergie solaire pour remplacer les pompes manuelles dans le cadre d'une initiative qui a amélioré la qualité de vie de plus de 20 000 personnes dans les zones rurales de Zambie.
Les femmes passent beaucoup moins de temps à aller chercher de l'eau, et l'hygiène et l'assainissement autour de cette tâche se sont considérablement améliorés.
"C'est un véritable changement pour nos bénéficiaires sur le terrain. La plupart des communautés n'ont jamais espéré voir un jour l'énergie solaire utilisée pour pomper l'eau. Il était également inimaginable que l'eau soit facilement disponible pour la population." - Maybin Ngambi, directeur du programme technique, World Vision Zambie