Article
Les pompes Grundfos déjouent la gravité pour fournir de l'eau aux Rwandais
Dans les zones rurales du Rwanda, il est courant de voir des gens monter et descendre des chemins escarpés pour aller chercher de l'eau, transportant de lourds jerrycans de 20 litres sur de longues distances. En collaboration avec le gouvernement, World Vision Rwanda tente d'éliminer ce calvaire en améliorant les infrastructures d'approvisionnement en eau. En raison du terrain accidenté, où les collines s'élèvent au-dessus des vallées, de puissants surpresseurs sont nécessaires pour alimenter les communautés locales. La gamme de pompes Grundfos BMS est à la hauteur de la tâche.
Le Rwanda, petit pays enclavédominé par des paysages vallonnés et tropicaux, fait un effort important pour fournir de l'eau potable à l'ensemble de la population d'ici 2024. World Vision Rwanda a accompagné le gouvernement et s'est engagé en 2018 à fournir des dizaines de millions de dollars pour accélérer les progrès vers cet objectif ambitieux. Jusqu'à présent, ils ont permis à près d'un million de personnes d'avoir accès à de l'eau propre.
Atteindre un objectif aussi ambitieux n'est possible que grâce aux partenariats, au partage des connaissances et à la collaboration, et World Vision Rwanda a choisi de travailler avec Grundfos sur plusieurs initiatives WASH (eau, assainissement et hygiène). Jusqu'à présent, 28 projets ont été lancés dans le cadre de ce partenariat, permettant à près de 300 000 personnes d'avoir accès à l'eau potable rien qu'en 2022. Environ la moitié de ces projets sont alimentés par des pompes Grundfos.
"Étant donné que Grundfos est une entreprise privée et que World Vision travaille dans le secteur humanitaire, nous apprécions le fait que Grundfos comprenne notre modèle d'exploitation et soit capable d'y répondre et de s'y adapter." - Emmanuel Niyongira, Directeur des opérations, World Vision Rwanda
Parmi les projets les plus récents, quatre groupes de surpression ont été installés et mis en service en 2022 dans les zones rurales du Rwanda.
Un problème que les pompes peuvent régler
L'un de ces quatre projets répond aux besoins de la communauté rurale de Migera, une ville d'environ 12 500 habitants située dans le district oriental de Kayonza, près de la frontière tanzanienne.
Par le passé, les habitants de Migera avaient du mal à accéder à l'eau. Ils devaient marcher de longues distances pour atteindre l'une des trois sources desservant la région, et l'eau était de mauvaise qualité. La corvée revenait invariablement aux femmes et aux enfants, qui devaient marcher de leur domicile jusqu'aux points d'eau situés dans les basses terres, puis remonter péniblement la colline en transportant de lourds jerrycans de 20 litres.
Le manque d'eau facilement accessible a posé des problèmes à Migera. L'hygiène et l'assainissement ont été négligés, ce qui a entraîné des problèmes de santé ; les enfants ont manqué l'école parce qu'ils devaient participer aux corvées d'eau. La situation a également compromis les activités de développement de la communauté.
Consciente de ces difficultés, World Vision Rwanda, en collaboration avec le gouvernement, l'administration du district de Kayonza et la Water & Sanitation Corporation (WASAC), a lancé un projet de stations de pompage afin de rapprocher l'eau des habitations. En raison du terrain vallonné, ce n'est pas n'importe quelle pompe qui pouvait faire l'affaire : il fallait des modèles puissants à haute pression pour remonter l'eau sur 400 mètres, d'où elle peut être distribuée aux communautés.
Nous sommes heureux d'être partenaires de Grundfos, car leur équipement est d'une grande aide - tout le monde apprécie. Tout vient de la qualité des matériaux utilisés pour la fabrication des pompes. Par ailleurs, l'équipe Grundfos nous apporte toujours le soutien dont nous avons besoin.
Une solution à haut rendement
Pour ce projet, World Vision Rwanda a choisi les pompes immergées et surpresseurs Grundfos.
Les pompes immergées pompent l'eau de trois forages (chacun d'une profondeur de 3,5 m) dans deux réservoirs collecteurs. Les surpresseurs poussent ensuite l'eau 400 m plus haut dans trois réservoirs de stockage d'une capacité combinée de 460 m³, d'où l'eau s'écoule par gravité vers les différents villages et zones d'habitation. Au total, 76 robinets sont alimentés par cette installation, qui comprend 36 km de canalisations.
Les groupes de surpression BM/BMS, qui sont généralement utilisés pour le traitement de l'eau par osmose inverse, sont des pompes à haute vitesse qui présentent un excellent rendement énergétique. Cela permet de réaliser des économies sans compromettre la capacité à fournir les volumes d'eau requis. Les matériaux de haute qualité garantissent la durabilité et limitent les besoins de maintenance au minimum.
Pour renforcer les capacités locales, Grundfos a fourni à World Vision Rwanda une formation, une assistance technique et une aide sur site dans le cadre du processus d'installation, de test et de mise en service. Cela a permis aux opérateurs d'acquérir le savoir-faire nécessaire pour adapter le débit d'eau à la demande de la manière la plus efficace possible.
"Grundfos est un bon partenaire car, lors de l'installation de ces pompes, il a proposé des formations à tous les acteurs concernés et s'est même chargé de la mise en service des pompes. Ces pompes sont de bonne qualité et permettent d'économiser de l'énergie" - Fabiola Mukahirwa, ingénieure WASH, World Vision Rwanda
World Vision surveille les pompes de près, en collaboration avec les opérateurs et le personnel administratif du district. Jusqu'à présent, les pompes se sont révélées très efficaces.
Le système de pompage sera transféré au WASAC pour que la direction s'approprie le projet et en assure le bon fonctionnement. On peut donc s'attendre à ce que l'infrastructure fournisse d'excellents services pendant longtemps.
L'accès à l'eau améliore la qualité de vie
Les pompes ayant été installées et mises en service avec succès, les habitants de Migera et de certains villages environnants disposent désormais d'une eau propre à proximité et à un prix abordable. Grâce à cette installation, les femmes et les enfants n'ont plus à parcourir de longues distances pour aller chercher de l'eau, temps qu'ils peuvent consacrer à des activités plus productives. Il est désormais plus facile de maintenir des normes d'hygiène élevées dans les foyers et à l'école de Migera, ce qui a pour effet d'améliorer l'état de santé général des enfants.
"La vie est bien meilleure maintenant. Nous buvons de l'eau propre, que nous allons chercher tout près, nos enfants vont à l'école, ils sont propres et portent des vêtements sains. La vie est belle !" - John Gakwandi, habitant de Migera
Produits Grundfos fournis:
L'unique école de Migera fait état d'une nette amélioration de l'assiduité de ses 995 élèves depuis la mise en service des installations, ainsi que de meilleurs résultats scolaires.
"Je suis tellement heureuse que les gens aient de l'eau près de chez eux. Je me souviens que la première fois que nous avons ouvert la distribution d'eau, il y avait beaucoup de monde aux robinets publics, et une multitude de jerrycans. C'était vraiment incroyable de voir les habitants accueillir le projet avec joie" - Fabiola Mukahirwa, ingénieure WASH, World Vision Rwanda