Article
Offrez aux propriétaires un nouveau niveau de confort de chauffage
Avec la flambée des prix de l'énergie, de nombreux propriétaires recherchent des solutions plus efficaces. La gamme Digital NEXT de Grundfos offre la pompe de circulation avec le plus haut rendement énergétique actuellement sur le marché. Offrant un maximum de confort, ces pompes sont prêtes pour l'avenir, quoi qu'il vous réserve!
Regardez la vidéo pour en savoir plus
La pompe la plus efficace du marché
Aujourd'hui, plus que jamais, l'efficacité énergétique et les prix sont au centre des préoccupations. Et un circulateur inefficace n'est pas l'endroit où l'on peut gaspiller de l'énergie.
Avec la gamme Grundfos Digital NEXT, vous obtenez des pompes avec le meilleur rendement énergétique du marché. Les pompes UPse et ALPHA numériques assurent une opération rentable, ce qui vous permet de dire adieu aux factures d'électricité élevées.
Avec une énergie de circulateur optimisée, l'UPSe et la nouvelle ALPHA sont si efficaces que les propriétaires peuvent économiser 45 $ par an en remplaçant une pompe non ECM par une pompe ECM, tout en obtenant les mêmes performances.
À partir de là, 25 % d'électricité supplémentaires peuvent être économisés en mettant correctement en service la pompe ALPHA au lieu de se fier au réglage standard de la vitesse III de la pompe.
Avec les capacités de connectivité, un nouveau monde d'options s'ouvre. La nouvelle ALPHA est une plate-forme pour le futur. En devenant une partie véritablement intégrée du système de chauffage, l'ALPHA optimise en permanence tous les aspects des performances, en apprenant du système et en proposant des mises à jour du micrologiciel par le biais d'un smartphone sur site pour maintenir et mettre à jour la pompe à tout moment. Ainsi, vous pouvez offrir un confort maximal et des économies d'énergie aux propriétaires.
Entrez dans le futur avec la bonne pompe
ALPHA
La nouvelle ALPHA est une pompe connectée et entièrement numérique qui propose un service de dépannage. La mise en service se fait automatiquement avec une pompe conçue pour les systèmes de chauffage domestique existants et futurs - vous assurant ainsi d'être prêt pour tout ce qui se présente.
UPSe
La demande de systèmes de chauffage plus efficaces sur le plan énergétique et durables est en hausse. Un circulateur inefficace gaspille seulement de l'énergie. Alimentée par une technologie de moteurs à courant continu électronique (ECM), la pompe UPSe offre une protection intelligente contre la marche à sec, un câblage facile, une fonction de déblocage puissante et une purge automatique, ce qui en fait la pompe la plus efficace du marché.
Découvrez toutes les fonctionnalités de l'ALPHA numérique.
Le circulateur ALPHA ouvre un monde de nouvelles opportunités pour des informations basées sur les données afin de faciliter le dépannage. Découvrez, analysez et réagissez en temps réel avec un circulateur intelligent conçu pour l'ère moderne. Grâce à des données plus intelligentes et plus détaillées, vous pouvez être prêt pour tout ce qui va suivre.
Soyez prêt pour tout ce qui vient ensuite
Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester au courant des actualités et des annonces de Digital NEXT. Nous vous tiendrons au courant de tous nos développements numériques afin que vous puissiez être prêt pour tout ce qui se présente.
Besoin d'aide? Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin sur notre page FAQ?
Contactez-nous pour en savoir plus.