Artigo
Evitar falhas mecânicas no sistema de aquecimento
Em muitos casos, as falhas mecânicas ocorrem devido à acumulação de sujidade ou partículas de magnetite nas peças do sistema, tal como radiadores, válvulas e outras peças.
Chegar ao cerne do problema
A magnetite e a sujidade causam problemas reais nos sistemas de aquecimento. A magnetite é um mineral que pode ter origem na água de aquecimento ou sistemas de água quente. Ao longo do tempo, ocorre uma corrosão dos componentes metálicos, que solta partículas que são mais pesadas do que a água. É normalmente observada sob a forma de lodo negro na água do radiador, em particular nas peças inferiores dos sistemas de aquecimento.
Algo que se pode tornar num problema
A magnetite pode assentar nos tubos, na caldeira, nas válvulas do sistema ou mesmo na bomba. O lodo acumulado ao longo do tempo restringirá eventualmente o caudal ou bloqueará o caudal de água, provocando avarias potenciais.
Tratar dos problemas da magnetite à maneira da Grundfos
A magnetite apenas existe quando há oxigénio no sistema e, portanto, o primeiro passo é verificar se há fugas. Recomendamos que a água utilizada no sistema de aquecimento cumpra os requisitos das normas de qualidade da água aceites, tal como a norma alemã VDI 2035.
Com base em muitos anos de experiência com os sistemas de aquecimento e circuladores, desenvolvemos uma base de conhecimento sólida sobre a magnetite e quanto pode tolerar uma instalação de bomba. Quer se encontrem integrados em caldeiras, bombas de calor ou de forma independente, os circuladores Grundfos são desenhados, fabricados e testados para suportar magnetite e partículas de sujidade geral. Durante o desenho e o desenvolvimento, temos um teste de magnetite dedicado disponível nas nossas instalações de testes. O desenho geral e a construção dos nossos circuladores garantem uma resistência às impurezas como a magnetite:
- Todos os rolamentos e veios são feitos de cerâmica e materiais de carbono, que não atraem magnetite
- As condições de caudal estão concebidas para minimizar grandes partículas no recipiente rotativo e garantir a lubrificação e o arrefecimento de componentes internos
- Para garantir um alto nível de proteção contra impurezas do sistema, toda a superfície do rotor tem um revestimento de aço inoxidável.
Para uma proteção adicional contra o bloqueio, alguns circuladores Grundfos possuem funções de controlo, tal como o “desbloqueio automático” e o “modo de verão” para reduzir a probabilidade de ocorrerem problemas. Em determinados circuladores também incluímos um parafuso de desbloqueio que lhe permite libertar um veio preso se estiver seriamente bloqueado.
BENEFÍCIOS de evitar magnetite no sistema de aquecimento
- Reduz a tensão nas peças mecânicas dos sistemas
- Minimiza os problemas de arranque após o tempo de inatividade sazonal
Saiba mais sobre a magnetite e os circuladores Grundfos
Obtenha uma maior inspiração
No Grundfos Lab demonstramos e centramo-nos em alguns dos desafios encontrados num sistema de aquecimento.
Produtos relacionados
Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.
Inscreva-se para novidades sobre produtos, ferramentas, formações e eventos