Artigo

As bombas de calor facilitam um comissionamento incorreto

Os regulamentos da UE estão a moldar o mercado em relação aos sistemas de aquecimento hidrónicos e temos de pensar de forma diferente quando se tratam de sistemas de aquecimento de modo a alcançar o objetivo da UE em matéria de clima de reduzir, pelo menos, 40% das emissões de gás de efeito estufa até 2030. 



Redução de 40% dos gases de efeito estufa até 2030

Praticamente todas as pessoas gostariam que a sua fatura relativa ao aquecimento fosse menor, mas atualmente também há mais pessoas a querer que o seu sistema de aquecimento seja mais sustentável. Com isto em mente, a UE comprometeu-se em reduzir 40% das suas emissões de gases de efeito estufa até 2030. 

Enorme potencial para uma mudança positiva

As bombas de calor são uma alternativa às caldeiras para a redução de emissões de CO2 e são fundamentais para o objetivo da UE em matéria de clima através da eliminação do uso de combustíveis fósseis para a alimentação das instalações de aquecimento. 

(fonte https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en) 

Mas os sistemas de aquecimento acionados por bomba de calor funcionam de forma diferente dos sistemas tradicionais e há alguns pontos importantes que devem ser tidos em consideração: 

  • Os sistemas de bomba de calor devem funcionar da melhor forma com temperaturas de retorno inferiores a 55 C 
  • A distribuição de calor será normalmente realizada com um caudal mais elevado, e um caudal mais elevado pode provocar ruídos no sistema.  
  • Tendo estes pontos em consideração, os sistemas têm de ser desenhados, comissionados e equilibrados de forma correta. Certifique-se de que os tubos e as válvulas possuem as dimensões corretas e são suficientemente grandes para lidar com o maior caudal no sistema. 

Como assegurar o melhor funcionamento

Para que o sistema de bomba de calor funcione corretamente desde o início, pode utilizar a aplicação GO Balance para o comissionamento e equilíbrio correto do sistema de aquecimento. Depois disto, a conversão de energia renovável para calor útil será proporcionada com a mais alta eficiência possível. O seu cliente desfrutará de uma casa confortável e silenciosa, e poderá poupar até 5-10% do seu consumo de eletricidade devido à nova bomba de calor.

Como funciona a GO Balance numa aplicação de bomba de calor 

  • O sistema de bomba de calor deve ter um Grundfos UPM3 LIN-BUS, UPM4 LIN-BUS ou PWM 
  • No dispositivo da bomba de calor tem de haver uma forma de ativar a GO Balance através de um botão 
  • Deve ter um Leitor ALPHA, que é um complemento das UPM3 e UPM4 



O processo para o equilíbrio hidrónico numa caldeira ou aplicação de bomba de calor 

  1. Ative a GO Balance no dispositivo – o dispositivo envia um sinal às bombas UPM3 e UPM4 no interior
  2. Equilíbrio – quando a GO Balance for ativada, a funcionalidade do dispositivo tem de ser desligada. O sistema do radiador estará então pronto para ser equilibrado pela aplicação Go Balance que o orientará ao longo do processo. Lembre-se de escolher o tipo de bomba correto ao qual se pretende ligar – neste caso UPM com Leitor
  3. Quando o equilíbrio for concluído e tiver um relatório sobre a tarefa, o dispositivo retomará as operações normais. 

Assim que o equilíbrio estiver concluído, os seus clientes desfrutarão de um maior nível de conforto devido ao sistema estar corretamente equilibrado, assim como o benefício de uma fonte de energia barata que converte energia em calor de forma extremamente eficiente. Além disso, estará a desempenhar um papel importante na redução das emissões de gás de efeito estufa provocadas pelos combustíveis fósseis. 

Como pode tirar proveito da GO Balance 

  • Forneça conforto adicional e poupanças de energia aos seus clientes 
  • Aumente as vendas com um produto que possui software inovador com uma margem elevada 
  • Cumpra as exigências das soluções digitais 
  • Apoie iniciativas globais de eficiência energética 
  • Torne as suas atividades diárias mais fáceis ao poupar tempo na instalação e comissionamento 

Faça o download da app Grundfos GO Balance para trabalhar mais rápido e melhor

 

Inscreva-se para novidades sobre produtos, ferramentas, formações e eventos