Artigo

Ruídos no sistema de aquecimento

O ruído do sistema de aquecimento é um problema comum e frustrante para instaladores e proprietários de casas. Existem várias fontes potenciais de ruído. Os sistemas hidrónicos transportam facilmente o som e as vibrações e pode ser difícil identificar a fonte.



Identificação e resolução de ruídos do sistema de aquecimento

Principais causas dos ruídos:

  • Comissionamento incorreto – provocado pelo sistema funcionar frequentemente com um caudal mais elevado do que o necessário. 
  • Falta de equilíbrio ou comissionamento incorreto de todo o sistema de aquecimento.
  • Dimensionamento incorreto dos componentes do sistema – por exemplo, os tubos não têm as dimensões suficientes para o caudal necessário e isto produzirá ruídos de fricção nos tubos e nas válvulas.

Outras razões comuns:

  • Ar no sistema que poderia resultar em ruídos de batimento dos tubos e válvulas, que ocorrem normalmente aquando da substituição das peças dos sistemas.
  • Ruídos de ressonância devido ao funcionamento da bomba com a mesma frequência, tal como a frequência natural do sistema de aquecimento e os ruídos serem suportados pelos tubos. 
  • Ruídos de cavitação devido à quantidade incorreta de pressão por um vaso de expansão avariado no sistema ou por as válvulas estarem todas fechadas.
  • Impurezas na bomba ou nos cones da válvula do radiador.
 

A boa notícia é que há soluções e formas para que os seus clientes fiquem satisfeitos.



Como acalmar sistemas de aquecimento ruidosos

Tem de desenhar o sistema, dimensionar e comissionar corretamente o sistema de aquecimento. Mas como? Uma solução é escolher um circulador adequado que possa ser colocado no modo de controlo correto ou automaticamente adaptado ao sistema. Pode utilizar o circulador para equilibrar o sistema de aquecimento e remover a pressão e caudal irregular, o que minimizará o risco de ruídos. Grundfos ALPHA2, ALPHA3 e UPM3 GO Balance ajudá-lo-ão a fazer isto. 

 

Os circuladores Grundfos são todos testados no nosso laboratório dedicado. São igualmente testados em relação aos níveis de ruído de acordo com a norma ISO 3745, assim como testados quanto à forma como são vistos quando são instalados numa caldeira e em todo o sistema de aquecimento. No entanto, independentemente dos testes aos quais as nossas bombas tenham sido submetidas, é impossível replicar completamente a diversidade da instalação no mundo real. Por conseguinte, tem um papel importante para garantir que os seus clientes desfrutem de uma casa mais confortável e corretamente aquecida. 

Vamos fazer melhores sistemas de aquecimento em conjunto!