Artigo

Funcionamento ineficiente devido ao comissionamento incorreto

O desafio no comissionamento dos sistemas de aquecimento é a obtenção do caudal adequado, do melhor desempenho e do maior conforto possível. Mas isso não é fácil com os sistemas de aquecimento atuais a serem construídos e a funcionar de forma diferente.



O desafio de comissionamento de um sistema de aquecimento 

Já nos deparámos todos com os efeitos secundários de um comissionamento incorreto:

  • Consumo de energia excessivo
  • Ruídos
  • Desgaste geral do sistema
  • Clientes insatisfeitos

Não é um problema fácil de resolver. Aquando da instalação da bomba, é muitas vezes difícil saber que ajuste deve ser utilizado e isto pode provocar mais inconvenientes do que aqueles que precisámos. Tradicionalmente, a velocidade da bomba do sistema foi ajustada para proporcionar a pressão suficiente para garantir o caudal de água adequado em todas as áreas do edifício. Mas isso nem sempre é ideal. 

A dor de cabeça dos ajustes

Normalmente há um ajuste recomendado na maioria das bombas para o melhor funcionamento do sistema. A seguir vamos destacar os requisitos de dois dos sistemas mais comuns – piso radiante e radiadores. 

Piso radiante

Trata-se de uma forma eficiente de aquecer uma casa, mas requer um comissionamento cuidadoso (equilíbrio e ajuste da bomba) devido à temperatura de baixo caudal. 

As perdas de pressão no coletor do piso radiante são praticamente independentes da procura/caudal de calor para zonas individuais. Isto significa que a bomba deve ser colocada no ajuste de pressão constante em que a pressão diferencial se mantém constante, assegurando um caudal constante em cada zona individual, independente das outras zonas. Isto garante a temperatura ambiente adequada, proporciona conforto ao proprietário da casa e evita a utilização desnecessária de energia. 



Radiadores

Em sentido inverso, os radiadores com válvulas termostáticas dos radiadores (TRVs) utilizam a válvula para ajustar o caudal para o radiador de acordo com a procura de calor. Isto garante a temperatura ambiente adequada e o melhor conforto ao proprietário da casa. 

Uma baixa procura/caudal de calor resulta em menos perdas de pressão nas tubagens e nos encaixes do sistema de aquecimento, neste caso para evitar uma pressão da bomba que seja demasiado alta, o que resulta na utilização desnecessária de energia e num risco de válvulas ruidosas. A bomba deve ser colocada no ajuste de pressão proporcional em que a pressão diferencial se ajusta proporcionalmente ao caudal necessário no sistema.



O AUTOADAPT facilita o dia-a-dia

Os circuladores Grundfos são proporcionados com um leque de oportunidades que o ajudam a encontrar o ajuste de controlo correto para um sistema de aquecimento, independentemente de o circulador se encontrar integrado numa caldeira, bomba de calor ou solução independente.

A forma mais fácil de resolver a maioria das suas preocupações relativas ao comissionamento é escolher um circulador com Grundfos AUTOADAPT. Esta função ajusta continuamente o desempenho da bomba à procura de calor real – por exemplo, o tamanho do sistema e a mudança da procura de calor durante o ano. A função encontrará o ajuste que proporcione o melhor conforto com o mínimo consumo de energia e que contribua para um comissionamento rápido, seguro e fácil. No geral, o AUTOADAPT ajuda a oferecer o menor consumo de energia possível, ao mesmo tempo que otimiza o conforto doméstico dos seus clientes.  

BENEFÍCIOS DO AUTOADAPT

  • Oferece o melhor conforto aos clientes
  • Minimiza as chamadas de retorno
  • Reduz o risco de ruídos no sistema

Quer saber mais sobre o Grundfos AUTOADAPT?

Há várias opções para uma aprendizagem mais prática na nossa plataforma de formação online Ecademy 

Há vídeos dedicados que lhe mostram os modos de controlo que são utilizados em cada bomba e lhe ajudam a encontrar o ajuste adequado para que qualquer sistema de aquecimento obtenha o melhor desempenho. 

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.

Inscreva-se para novidades sobre produtos, ferramentas, formações e eventos