6 질문 중급

Ecademy 테스트

84 - HVAC 애플리케이션에 가치를 추가하다

테스트 포함 내용 6 원하시는 때에 테스트에 도전하실 수 있습니다..

학습과정을 수료하고 테스트를 통과할 수 있도록 정답을 맞춰주시기 바랍니다..

테스트 시작

질문 1 의 6 중급

위 사례에서 그런포스 하이드로닉 시스템이 공기식 VAV 시스템과 비교해 에너지 효율이 얼마나 더 높을까요?

질문 4 의 6 중급

그런포스 지능형 분배 시스템에 불필요한 컴포넌트는 무엇일까요?

질문 6 의 6 중급

선택하신 답을 제출하시겠습니까?

현재 작성한 답을 제출하고 테스트 최종 결과 확인하기.

제출하기

테스트 결과

축하드립니다! 테스트를 통과하셨으며 학습과정을 성공적으로 수료하셨습니다. 84 - HVAC 애플리케이션에 가치를 추가하다

Achieved badges:

이번 교육 코스에 대한 평점은?

이번 교육 코스에 대한 평점을 남겨주시기 바랍니다. 평점을 남기기 위해 테스트를 하시기 전에 로그인이 되어 있어야 함으로 사전에 확인 해주시기 바랍니다.

Continue training Go to MyECADEMY

죄송합니다. 안타깝게도 통과하지 못하셨습니다. 84 - HVAC 애플리케이션에 가치를 추가하다 테스트 보기

이번 교육 코스에 대한 평점은?

이번 교육 코스에 대한 평점을 남겨주시기 바랍니다. 평점을 남기기 위해 테스트를 하시기 전에 로그인이 되어 있어야 함으로 사전에 확인 해주시기 바랍니다.

Correct
Q: 위 사례에서 그런포스 하이드로닉 시스템이 공기식 VAV 시스템과 비교해 에너지 효율이 얼마나 더 높을까요?
A: 35%의 에너지 효율이 증가합니다.
Correct
Q: BMS 시스템을 통해 그런포스 제품의 제어 및 모니터링 할 수 있나요?
A: 예, 그런포스의 제품은 BMS 시스템을 통해 제품을 모니터링하고 제어할 수 있을 뿐만 아니라 부하에 따른 성능을 제공합니다
Correct
Q: 일반적인 상업용 건물 프로젝트의 건물 서비스는 예상대로 수행되는 경우가 많을까요?
A: 아니요, 새로운 건물의 2%만이 설계 추정치와 일치하는 성능을 보여줍니다
Correct
Q: 그런포스 지능형 분배 시스템에 불필요한 컴포넌트는 무엇일까요?
A: 밸런싱 및 제어 밸브
Correct
Q: 그런포스 모듈식 HVAC 시스템이 HVAC 시스템 설치 공간을 줄여줄까요?
A: 예, 임대 면적(평방 미터)의 최대 수익성과 복잡성을 줄이고 선택 및 사이징에 소모되는 시간을 줄이는 데 이점이 있습니다
Correct
Q: 지능형 분배 시스템이 자체 밸런싱을 수행한다는 것은 어떤 의미일까요?
A: 시간 소모적인 밸런싱 및 시운전 프로세스가 필요 없습니다