통합 HVAC 솔루션을 통한 상업용 건물 성능 개선 방안

이번 모듈에서는 HVAC 시스템 성능을 최적화하고 효율성을 개선할 수 있는 솔루션에 대해 소개합니다. 그런포스 MIXIT 혼합 루프 시스템을 설치하면, 기존 솔루션 대비 최대 25%의 비용 효율을 개선할 수 있습니다.

현재 대부분의 상업용 건물이 탄소 배출 기준을 충족하지 못하고 새롭게 지어진 상업용 건물에서도 단 2%만 설계 성능에 부합하는 성능을 보인다는 사실을 알고 계셨습니까?

건물 설계 프로젝트에 착수한 모든 회사들은 예상보다 시간 및 비용이 증가하며, 건물 서비스가 예상대로 수행되지 않을 경우 엄청난 리스크가 있다는 점을 알고 있습니다.

그 결과, 건물을 운영하기 시작한 후에도 건물 서비스를 조정하고 최적화할 수 있어야 합니다.

이번 모듈에서는 건물의 HVAC 시스템 성능을 최적화하고 효율을 개선하기 위한 해법을 찾는 방법에 대한 내용을 소개합니다.

건물의 효율성과 성능은 대부분의 건물의 핵심 지표입니다. 상업용 건물은 수명이 다할 때까지 원활한 성능을 유지해야 합니다.

따라서, HVAC 시스템은 모범 사례와 가장 효율적인 기술로 설계, 설치 및 운영되어야 합니다.

에너지 효율과 규정 준수에 대한 관심이 높아짐에 따라, HVAC 시스템은 비용을 절감하고 자원 낭비와 배출량을 줄이기 위해 지속적으로 최적화 작업이 필요합니다. 이러한 문제는 상업용 건물의 설계, 설치 및 운영에 개입하는 모든 사람들이 잘 알고 있습니다.

먼저, 건물 서비스의 성능을 개선하는 데 중요하다고 인식되는 문제점들부터 살펴보겠습니다. 컴포넌트를 선택하고 사이징하는데 필요한 복잡한 업무와 긴 소요 시간입니다.

이 작업은 수많은 컴포넌트를 다양한 공급사로부터 조달하고

애플리케이션 설계가 복잡하기 때문에 제대로 수행되지 않을 수 있습니다. 더 나아가, 각 컴포넌트를 개별적으로 사이징해야 하고 애플리케이션의 컴포넌트가 모두 제대로 구성되고 상호간 완벽하게 연동할 수 있는 특정 수준의 호환성이 필요합니다.

여러 공급업체의 개별 컴포넌트로 구성된 HVAC 시스템의 구축은 어려운 것이 사실이지만 그렇다고 반드시 비용 효율적인 것은 아닙니다. 이는 또한 새로운 시스템이 비록 비용 및 에너지 효율적일지라도 제대로 구현되지 않을 수 있다는 것을 의미합니다.

하지만 만약 독립 컴포넌트를 연결하는 시간과 복잡한 작업을 제거할 수 있다면 어떨까요?

그런포스의 MIXIT 통합 혼합 루프는 구매와 취급 시간 및 개별 컴포넌트를 조립하는 까다로운 과정을 건너뛸 수 있게 해줍니다. 선조립하여 공장 테스트를 거친 후 설치되며 바로 작동하는 플러그앤 펌프 솔루션을 제공하므로 시간을 최소화합니다.

MIXIT 혼합 루프 솔루션은 HVAC 시스템 성능을 최적화하고

효율성을 개선합니다. 기술적인 이점을 통해

- 선택 및 사이징에 소모되는 시간과 비용을 단축할 수 있습니다. MIXIT는 10개 이상의 개별 컴포넌트를 대체하기 때문입니다.

- 수압에 독립적인 2-3 방향의 밸브 시스템을 선택할 수 있습니다.

- 시스템 컴포넌트와 시스템 품질 사이의 생산 능력을 보장하는 데 관여하는 리스크를 줄일 수 있습니다.

- 더불어 전체 HVAC 서비스 제공업체인 그런포스와 직접 연락하며 커뮤니케이션의 복잡성을 줄일 수 있습니다.

- 공장에서 검사 완료한 컴포넌트로 품질 및 성능 증명을 보장할 수 있습니다.

그런포스 MIXIT 솔루션 도입 후 얻은 상당한 절감량을 활용할 수 있습니다. 이점:

- 선택 및 사이징에 소요되는 시간의 최대 20%가 감소하고

- 기존 솔루션 대비 최대 25% 비용 효율적입니다.

지금까지 HVAC 시스템 성능을 최적화하여 건물 효율성을 향상시키는 방법에 대해 살펴봤습니다.

학습 개요

학습 과정
학습 과정: 4
통과 시간
통과 시간: 20 분
난이도
난이도: 중급