지능형 분배 시스템으로 HVAC 시스템 설치를 최적화하는 방법
이번 모듈에서는 HVAC 시스템의 설치, 시운전 및 건물 관리 시스템에 통합하는 방안에 대해 소개합니다. 그런포스 지능형 분배 시스템은 밸런싱 및 제어 밸브가 필요하지 않아 시스템을 더 빠르게 설치할 수 있고, 사용자는 쉽게 조정이 가능합니다.
평균적으로 상업용 건물에서 에너지의 30-40%가 HVAC 시스템에 의해 소비된다는 사실을 알고 계십니까?
HVAC의 에너지 효율이 높아지면 상업용 건물은 OPEX(운용비용)를 줄이고, 자산의 가치를 높이며 근무 환경을 개선할 수 있습니다.
이번 모듈에서는 HVAC 효율 개선에 대한 자세한 내용과 방안을 소개합니다.
- HVAC 시스템을 건물 관리 시스템(BMS)에 설치, 시운전 및 BMS 통합 그리고,
- 이 과정을 최적화하고 더 쉽고 빠르고 구현하는 방법.
컴포넌트의 설치, 시운전 및 통합 그리고 BMS 시스템에 대한 솔루션은 HVAC 시스템을 가동하고 고객에게 인도하기 전에 하는 마지막 단계입니다. 그러나, 이 단계에서 흔히 실수가 발생하고 표준 관행이 무시되고 관련 절차가 수행되지 않습니다.
이런 문제점을 해결하는 데 중요하다고 여겨지는 것 중 하나를
살펴보겠습니다. 그것은, 시간 소모적인 밸런싱과 시운전 프로세스를 어떻게 개선하는가입니다.
근본 원인 중 하나는 순전히 설치된 밸런싱 밸브의 기술 사양과 유형이 대부분입니다. 즉, 보통 밸런싱과 시운전 프로세스는 오랜 시간이 소모되며, 시스템 위험을 증가시키는데도, 제대로 수행되지 않습니다. 최선을 다한다 해도 말입니다. 궁극적으로, 이로 인해
실내 온도와 편안함이 저해되기에 입주자의 만족도 감소로 이어집니다.
그런포스는 이러한 문제를 해결할 수 있습니다. 획기적인 지능형 분배 시스템이 있어 밸런싱 및 제어 밸브를 대체하고 바이패스 밸브와 2차 펌프를 대체하기 때문입니다.
지능형 분배 시스템을 통해, 시스템 밸런싱이 시스템에 설치된 그런포스 펌프에 의해 에어 핸들러나 VAV 박스와 같은 모든 소비 루프에서 자동으로 수행됩니다.
1차 펌프 제어는 건물의 BMS 시스템에 완전히 통합됩니다. 더불어, 이 방법은 1차 펌프에 필요한 성능을 최대 50%까지 줄일 수 있습니다.
이제까지 지능형 분배 시스템 개념이 상당한 자본과 운영비의 절감을 가져온다는 사실을 살펴봤습니다.
- 밸런싱 및 제어 밸브는 필요가 없어지며,
- 1차 펌프의 성능 요건을 절반으로 줄일 수 있으며,
- 시스템은 시간 소모적인 밸런싱과 시운전 프로세스가 필요없이 자체 밸런싱을 수행하기 때문입니다.
- 따라서, 실내 온도 및 입주자의 편안함이 개선됩니다.
지금까지 그런포스 지능형 분배 시스템으로 HVAC 시스템을 최적화하고 시운전 프로세스를 줄일 수 있는 방법에 대해 살펴봤습니다.