HVAC용 하이드로닉 시스템으로 에너지 소비를 줄이는 방법

이번 모듈에서는 냉난방용 하이드로닉 시스템이 실내 온도, 입주민의 편안함은 물론 작업 효율성을 개선하는 방안에 대해 소개합니다. 또한 어떻게 잠재적 에너지 효율이 최대 35% 향상될 수 있는지 알아보겠습니다.

공기식 VAV, 공냉식 시스템, 하이드로닉 시스템, 복사 냉각 시스템을 비교했을 때, 하이드로닉 시스템의 효율이 35% 더 높다는 사실을 알고 계셨습니까?

하이드로닉 시스템은 설치 비용 또한 공기식 시스템보다 낮다고 입증되었습니다.

인도의 대형 소프트웨어 회사 중 한 곳에서 조사한 내용에 따르면 건물을 냉방하는 동시에 에너지 소비를 줄이고 쾌적한 근무 환경을 조성하는 데 성공했다고 보고했습니다.

입주 직원들에게 진행된 설문 조사에 따르면 사무실 직원들은 근무 환경이 확실히 개선되었음을 체감했다고 합니다.

이번 모듈에서는 냉난방용 하이드로닉 시스템이 실내 온도 환경, 입주민의 편안함, 작업 효율 및 에너지 효율을 개선하는 데 어떻게 기여하는지 자세히 살펴보겠습니다.

위 사례는 실내 온도 환경의 측정 표준을 어떻게 충족하며, 공기 기반 VAV나 공냉식 시스템이 왜 실내 온도 환경을 저해하고 그로 인한 작업자의 불만을 야기하고 작업 효율을 저하시키는지, 또한 건물 냉난방 시 발생하는 최대 50%의 심각한 에너지 과소비에 어떻게 대응할 수 있는지 소개하도록 하겠습니다.

하이드로닉 시스템은 공기식 VAV 시스템에서 필요한 

공기 수요를 상당히 줄여줍니다. 공기가 아닌 물을 활용하여

냉난방 에너지의 운반 및 분배에 사용하기 때문입니다.

그 결과, 

- 실내 환경이 개선되고 

- 입주민의 편안함과 만족도가 상승하며

- 작업 효율이 증가했습니다.

더불어, 

- 하이드로닉 시스템의 건축 비용이 타 시스템에 비해 낮아 자본 비용이 절감되며,

- 단시간 내에 에너지 비용 35%를 절감하며,

- 공기식 시스템에 비해 투자 수익 주기가 더 빨라집니다.

냉난방 시스템은 언제나 가장 효율적인 방법으로 운영되어야 합니다.

그런포스 펌프, 컨트롤러 및 드라이브는 지능형 커넥티드 제품으로 효율적이고 신뢰할 수 있는 작동을 보장합니다.

그런포스 제품은 부하 맞춤형 펌프 성능을 제공할 뿐만 아니라

펌프와 컨트롤러를 BMS 시스템을 통해 원격으로 모니터링하고

작동시킬 수 있습니다.

결론적으로, 하이드로닉 시스템에 관한 이번 모듈에서 우리는 어떻게 물 기반의 하이드로닉 HVAC 시스템이 가장 효율적인

펌프, 컨트롤러 및 드라이브와 결합하여

- 실내 온도, 입주민의 편안함 및 작업 효율을 개선하고 

- 공기 기반 VAV 시스템에 비해 건물 시스템의 에너지 효율을

증가시키는지  살펴보았습니다.

학습 개요

학습 과정
학습 과정: 4
통과 시간
통과 시간: 20 분
난이도
난이도: 중급