6 質問 初級
ECADEMYテスト
6 - 革新的な立形インライン型ポンプ
コーステスト: 6 項目テストし、いつでも再受験できます.
テストに合格してコースを完了するには、すべての質問に正しく答える必要があります.
質問 2 の 6 初級
TPE2には高度設定値調整機能が搭載されています。これはどのような機能ですか?
質問 4 の 6 初級
従来型の冷水システムは、一次ループと二次ループを設け、一次ループの流量を一定に保つ構造が一般的でした。グルンドフォスで推奨している代替システム設計は次のうちどれですか?
質問 5 の 6 初級
TPE3の温度差制御モードを使うと何ができるようになりますか?
質問 6 の 6 初級
TPE3に内蔵されている熱量計の役割は:
テスト結果
おめでとうございます。テストに合格し、完了しました。 6 - 革新的な立形インライン型ポンプ
獲得済バッジ:
How would you rate this course?
You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.
残念ながら不合格です: 6 - 革新的な立形インライン型ポンプ 今回のテスト
How would you rate this course?
You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.
Q: ほぼすべてのケースに適しているポンプはどちらですか?
A: TPE3
Q: ほぼすべてのケースに適しているポンプはどちらですか?
A: TPE2
Q: TPE2には高度設定値調整機能が搭載されています。これはどのような機能ですか?
A: 同時に複数の外部パラメータによってポンプの運転を調整することができる機能
Q: TPE2には高度設定値調整機能が搭載されています。これはどのような機能ですか?
A: ポンプ自身が設定値を調整し、変更できる機能
Q: TPE2には高度設定値調整機能が搭載されています。これはどのような機能ですか?
A: ポンプの性能をいかに変化させるかを決定するパラメータを定義することができる機能
Q: TPE3の流量制限機能によって何が不要になりますか?
A: ポンプの流量調整弁
Q: TPE3の流量制限機能によって何が不要になりますか?
A: システム内のすべての流量調整弁とバランス弁
Q: TPE3の流量制限機能によって何が不要になりますか?
A: システム内の制御弁
Q: 従来型の冷水システムは、一次ループと二次ループを設け、一次ループの流量を一定に保つ構造が一般的でした。グルンドフォスで推奨している代替システム設計は次のうちどれですか?
A: 一次ループのみを使った変流量システム
Q: 従来型の冷水システムは、一次ループと二次ループを設け、一次ループの流量を一定に保つ構造が一般的でした。グルンドフォスで推奨している代替システム設計は次のうちどれですか?
A: 一次ループのみを使った定流量システム
Q: 従来型の冷水システムは、一次ループと二次ループを設け、一次ループの流量を一定に保つ構造が一般的でした。グルンドフォスで推奨している代替システム設計は次のうちどれですか?
A: 一次ループと二次ループを使い、両方のループで定流量制御を用いるシステム
Q: TPE3の温度差制御モードを使うと何ができるようになりますか?
A: 吸込み口と戻り口の温度差に基づいてポンプを運転できる
Q: TPE3の温度差制御モードを使うと何ができるようになりますか?
A: 吸込み口と戻り口の圧力差に基づいてポンプを運転できる
Q: TPE3の温度差制御モードを使うと何ができるようになりますか?
A: ポンプの前後の温度に基づいてポンプを運転できる
Q: TPE3に内蔵されている熱量計の役割は:
A: 消費電力が推定値を超えないようにする
Q: TPE3に内蔵されている熱量計の役割は:
A: システム内のすべての部分の消費電力を均等にする
Q: TPE3に内蔵されている熱量計の役割は:
A: HVACシステムの消費電力をより効率的に監視する