Articolo

Rischi operativi in un sistema di aumento pressione

Un controllo poco adeguato del funzionamento del sistema di aumento pressione può danneggiare le pompe e causare perdite dai tubi. Nel tempo, ciò può comportare un consumo eccessivo di acqua, un aumento vertiginoso dei costi e persino allagamenti. Ma esiste un modo per assumere il controllo ed evitare questi rischi in un sistema di aumento pressione: le pompe SCALA.

Guardate il video per scoprire come evitare questi rischi operativi in un sistema di aumento pressione domestico.



Rischi operativi in un sistema di aumento pressione

Le pompe di aumento pressione non sono costruite per funzionare senza acqua. Se il serbatoio di accumulo dell'acqua viene svuotato oppure l'acqua fornita dalla rete idrica cittadina è insufficiente, la pompa potrebbe funzionare senza acqua, arrivando probabilmente al surriscaldamento e, infine, alla rottura.

Le perdite d'acqua dai tubi del sistema possono causare danni alla casa e, nel peggiore dei casi, allagamenti. Anche un WC che perde o un rubinetto da giardino che gocciola può consumare una notevole quantità di acqua potabile e ridurre la durata della pompa, se non si interviene. Questo può causare costi cumulativi per i proprietari dell'abitazione, sia dovuti alle riparazioni della proprietà, che alle bollette dell'acqua.

Una pompa progettata con un design intelligente 

Una pompa idraulica in grado di rilevare i  rischi operativi è in grado anche evitarli. Costruite per proteggere il sistema di aumento pressione, le pompe SCALA1 e SCALA2 integrano diverse caratteristiche e funzioni di protezione che possono essere visualizzate sul pannello operativo (SCALA2) e nell'app GO Remote (SCALA1) come allarmi. Questi allarmi non indicano necessariamente danni alla pompa. Nella maggior parte dei casi, avvisano l'utente di un problema nel sistema che richiede attenzione. Per esempio, l'allarme di funzionamento a secco potrebbe indicare un'alimentazione idrica insufficiente senza funzionare a secco. Ciò consente di risolvere i problemi prima che causino danni.

Funzioni di protezione integrate sulle pompe idrauliche SCALA:

  • Protezione anti-ciclica: Disattiva la pompa se rileva segni di una piccola perdita nel sistema o di un rubinetto che non è stato completamente chiuso.
  • Protezione contro la marcia a secco: Disattiva la pompa e avvisa l'utente della mancanza di acqua nell'impianto per evitare danni alla pompa.
  • Tempo di funzionamento massimo Disattiva la pompa dopo un tempo prestabilito, riducendo il rischio di perdite durante il funzionamento degli elettrodomestici. Per SCALA1 il periodo di tempo può essere regolato tramite Grundfos GO REMOTE.

Con una pompa idraulica SCALA, si ottengono funzioni integrate che garantiscono una sicurezza operativa e un comfort ottimali in tutta la casa, risparmiando denaro sul consumo eccessivo di acqua e prevenendo danni alle proprietà. Una pompa progettata con un design intelligente.