Articolo

Bassa pressione dell’acqua o sistema di aumento pressione rumoroso?

Una pressione dell’acqua bassa può causare tanti problemi che influiscono negativamente sulla qualità della vita dei tuoi clienti. Dalla temperatura della doccia fluttuante a tubazioni rumorose, il comfort in casa può essere seriamente compromesso. Ma per fortuna, le pompe SCALA offrono una soluzione. 

Guarda il video per scoprire come realizzare sistemi di aumento pressione domestici migliori.

Bassa pressione dell’acqua?

Una pressione dell’acqua insufficiente può prolungare i tempi di riempimento della cassetta di risciacquo del WC, per esempio. Può anche impattare negativamente sulla temperatura dell’acqua, fluttuando tra bollente e gelata. Inoltre, una bassa pressione dell’acqua può causare problemi agli elettrodomestici, come lavatrice e lavastoviglie.

Guarda il video per scoprire come realizzare sistemi di aumento pressione domestici migliori.

Identificare le cause della bassa pressione dell’acqua

Quando un sistema di aumento della pressione utilizza acqua proveniente dalla rete idrica cittadina o da pozzi poco profondi, possono essere presenti fluttuazioni o addirittura una completa perdita di pressione idrica dalla rete. Se l’acqua proviene da un serbatoio sul tetto o da un serbatoio di raccolta sopra o sotto il livello del suolo, la pressione dell’acqua potrebbe non essere sufficiente per tutti i rubinetti e gli elettrodomestici. In questi casi, il modo più semplice ed efficiente è quello di installare un sistema di aumento della pressione dell’acqua. Altrimenti, la pressione ai rubinetti sarà sempre insufficiente.

Sistemi di aumento pressione rumorosi

Il rumore proveniente dai tubi dell’acqua o dalla pompa idraulica, può essere fastidioso per voi e per i vostri vicini. Nella maggior parte dei casi, tubi rumorosi indicano problemi nel sistema di approvvigionamento idrico. Poiché il rumore viene facilmente trasmesso attraverso le strutture e i componenti del sistema di approvvigionamento idrico, può essere difficile identificare la fonte del problema. 

Le ragioni di gran lunga più comuni sono una vecchia o inadeguata tecnologia oppure il controllo errato della pompa. Per esempio, i vecchi sistemi di pompe centrifughe che usano motori raffreddati ad aria generano vibrazioni in tutto il sistema di pressione dell’acqua, con conseguente aumento del rumore. Anche pompe inefficienti che funzionano costantemente, anche quando non si utilizza l’acqua, possono contribuire a una bassa pressione dell’acqua e all’aumento delle bollette energetiche.

Guarda il video per scoprire come realizzare sistemi di aumento pressione domestici migliori.

Offri più comfort con una soluzione di aumento pressione Grundfos

La famiglia di pompe Grundfos SCALA integra tutti i componenti in un unico dispositivo compatto che comprende pompa, serbatoio, sensore e valvola di non ritorno.

Due modelli all’avanguardia, SCALA1 e SCALA2 utilizzano un’intelligente tecnologia di raffreddamento ad acqua in grado di ridurre rumore e vibrazioni. Durante l’uso normale, il modello SCALA1 emette 55 dB(A) mentre il modello SCALA2 emette 47 dB(A). Per fare un confronto, la maggior parte delle lavastoviglie emette circa 46-60 dB durante l’uso normale.

Per il massimo comfort e funzioni intelligenti che adattano le prestazioni alla casa, scegli SCALA2, la nostra pompa premium che minimizza il rumore e risolve qualsiasi problema di pressione dell’acqua.

Fonte