Article
Bruit dans le circuit de chauffage
Les bruits dans le circuit de chauffage sont un problème courant et frustrant pour les installateurs et les propriétaires de maison. Il existe de multiples sources de bruit potentielles. Les systèmes hydrauliques transportent facilement le son et les vibrations : il peut donc s’avérer difficile d’en identifier la source.
Identifier et résoudre les problèmes de bruit des circuits de chauffage
Principales causes de bruit:
- Mauvaise mise en service : la raison est souvent que le circuit fonctionne à un débit supérieur que celui requis.
- Manque d’équilibrage ou mauvaise mise en service du circuit de chauffage entier.
- Mauvais dimensionnement des éléments du circuit : par exemple, les tuyaux sont trop petits pour le débit requis, engendrant des bruits de friction dans les tuyaux et robinets.
Autres raisons fréquentes:
- Air dans le circuit, pouvant entraîner des bruits de martèlement dans les tuyaux et robinets. Cela se produit souvent lors du remplacement de pièces du circuit.
- Bruits de résonance causés par le fonctionnement du circulateur à la même fréquence que la fréquence naturelle du circuit de chauffage. Le bruit est porté par les tuyaux.
- Bruits de cavitation causés par un mauvais niveau de pression résultant d’un défaut de vase d’expansion dans le circuit ou parce que tous les robinets sont fermés.
- Présence d’impuretés dans le circulateur ou sur les cônes des robinets de radiateur.
La bonne nouvelle est qu’il existe des solutions pour satisfaire vos clients.
Comment rendre plus silencieux les circuits de chauffage bruyants
Vous devez concevoir, dimensionner et mettre en service le circuit de chauffage correctement. Comment ? Une des solutions consiste à choisir le bon circulateur, pouvant être réglé dans le bon mode de régulation ou s’adapter automatiquement au circuit. Vous pouvez utiliser le circulateur pour équilibrer le circuit de chauffage et supprimer les pressions et débits inégaux, ce qui réduira les risques de bruit. Grundfos ALPHA2 et ALPHA3 vous aideront à réaliser cela.
Tous les circulateurs Grundfos sont testés dans notre laboratoire acoustique dédié. En plus d’être testés pour les niveaux sonores conformément à la norme ISO 3745, ils sont également testés lorsqu’ils sont installés sur une chaudière et le circuit de chauffage entier. Même si nos circulateurs sont testés correctement, il est impossible de reproduire entièrement toute la diversité des installations. Votre rôle est donc crucial pour que vos clients profitent d’une maison plus confortable et bien chauffée.
Améliorons les circuits de chauffage ensemble!
Résoudre les problèmes de bruit dans le circuit ou le circulateur
Trouvez l’inspiration
Au labo Grundfos, nous présentons et travaillons sur certains des défis que vous pouvez rencontrer dans les circuits de chauffage.
Produits associés
Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.
Inscrivez-vous pour recevoir les dernières informations sur les produits, les outils, les formations et les évènements.