6 questions Intermédiaire

Évaluation ECADEMY

84 - Ajouter de la valeur aux installations CVC

Cette évaluation comprend 6 questions et peuvent être repassées à tout moment.

Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour réussir l’évaluation et terminer le module.

Commencer l’évaluation

Question 2 sur 6 Intermédiaire

Dans notre exemple, quel est le gain énergétique d’un système hydronique par rapport à un système VAV basé sur l’air ?

Question 4 sur 6 Intermédiaire

De quel composant une solution de pompage distribué Grundfos permet-elle de se passer ?

Question 6 sur 6 Intermédiaire

Vous êtes satisfait de vos réponses ?

Envoyez vos réponses et obtenez le résultat final de l’évaluation.

Envoyer

Résultats de l’évaluation

Félicitations. Vous avez réussi l’évaluation et terminé le 84 - Ajouter de la valeur aux installations CVC

Badges obtenus :

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Continuer la formation Aller à MyECADEMY

Dommage. Vous n’avez pas réussi 84 - Ajouter de la valeur aux installations CVC l’évaluation cette fois-ci

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Correct
Q: Un système de pompage distribué est autoéquilibré. Que cela signifie-t-il ?
A: Le long processus d’équilibrage et de mise en service n’est pas nécessaire
Correct
Q: Dans notre exemple, quel est le gain énergétique d’un système hydronique par rapport à un système VAV basé sur l’air ?
A: Rendement énergétique augmenté de 35 %
Correct
Q: Les services d’entretien des bâtiments fonctionnent-ils comme prévu dans un projet de bâtiment collectif et tertiaire typique ?
A: Non, seulement 2 % des nouveaux bâtiments ont une performance conforme aux estimations de conception
Correct
Q: De quel composant une solution de pompage distribué Grundfos permet-elle de se passer ?
A: Des vannes d’équilibrage et de régulation
Correct
Q: L’utilisation des systèmes CVC modulaires Grundfos permet-elle de réduire les déchets matériels ?
A: Oui, car la production en usine de modules CVC est bien plus efficace que la construction sur site
Correct
Q: En quoi un espace limité pour les installations CVC pose-t-il problème dans les projets de construction ?
A: Si l’espace utilisé est trop restreint, les coûts d’exploitation et d’entretien sont élevés, et si cet espace est trop important, la superficie pouvant être louée est réduite