Comment le pompage distribué optimise l’installation du système CVC
Dans ce module, nous vous aiderons à mieux comprendre l’installation, la mise en service et l’intégration de votre installation CVC à un système de gestion de bâtiment. Vous découvrirez comment la solution de pompage distribué Grundfos accélère et facilite ce processus en rendant inutiles les vannes d’équilibrage et de régulation.
Saviez-vous qu’en moyenne, 30 à 40 % de l’énergie d’un bâtiment collectif et tertiaire sont consommés par les installations CVC ?
Avec des installations CVC plus écoénergétiques, ces bâtiments peuvent réduire les coûts d’exploitation, augmenter la valeur du bien immobilier et améliorer le confort de leurs occupants.
Dans ce module, nous vous donnerons les clés pour mieux comprendre :
- l’installation, la mise en service et l’intégration de votre installation CVC dans les systèmes de gestion du bâtiment, (GTB) ;
- et comment optimiser ce processus et le rendre plus rapide et plus facile.
L’installation, la mise en service et l’intégration des composants ou des solutions à un système GTB sont les dernières étapes avant de mettre en service un système CVC et de le livrer au client.
Toutefois, c’est souvent à ce stade que des erreurs se produisent, que les bonnes pratiques sont négligées et que les procédures ne sont pas appliquées.
Intéressons-nous à l’une des difficultés majeures que nous avons identifiées pour résoudre ces problématiques, à savoir : comment améliorer le long processus d’équilibrage et de mise en service ?
L’une des causes profondes de cette difficulté est souvent le nombre même et les types de vannes d’équilibrage installées, qui expliquent le long processus d’équilibrage et de mise en service et augmentent le risque que le système ne soit pas équilibré correctement, voire pas du tout.
Conséquence : une température intérieure et un confort insuffisants qui risquent de compromettre la satisfaction des occupants.
Cependant, Grundfos peut résoudre ces problèmes grâce à sa conception innovante de pompage distribué qui remplace les vannes d’équilibrage et de régulation, les vannes bypass et les pompes secondaires.
En utilisant des pompes décentralisées, le système est équilibré automatiquement par les pompes Grundfos situées dans le système à chaque boucle de consommation, comme les unités de traitement d’air ou les boîtiers VAV.
La régulation de la pompe primaire peut être intégrée au système GTB du bâtiment. De plus, cette approche vous permet de réduire les performances nécessaires des pompes primaires jusqu’à 50 %.
Nous avons vu comment le concept de pompage distribué génère d’importantes économies en coûts de capital et d’exploitation, car :
- les vannes d’équilibrage et de régulation ne sont plus nécessaires ;
- les performances requises de la pompe primaire peuvent être réduites de moitié ;
- le système est équilibré automatiquement et le long processus d’équilibrage et de mise en service n’est plus nécessaire ;
- ainsi la température intérieure et le confort des occupants sont augmentés.
Ainsi se termine ce module, qui explique comment la solution de pompage de Grundfos optimise les installations CVC en rendant le processus de mise en service superflu.