Artigo
Seleção, dimensionamento ou instalações complicadas?
A seleção e dimensionamento de uma bomba de pressurização pode ser difícil, demorada e complexa de instalar. Se feito incorretamente, pode resultar em tempos longos de instalação e em instalações insuficientes que não são capazes de satisfazer as necessidades do sistema de pressurização.
Selecionar e dimensionar uma bomba de pressurização - por onde começar?
Existem muitos componentes diferentes envolvidos na concepção e construção de um sistema doméstico de pressurização. Embora possa parecer óbvio, algumas bombas de pressurização funcionam melhor do que outras em situações específicas. Pode ser difícil saber qual a bomba que melhor se adequa às necessidades da sua aplicação e que componentes são necessários para construir um sistema de bombeamento ideal. A seleção incorreta da bomba ou do tanque de pressão, por exemplo, podem resultar em até 4 horas perdidas ao voltar para procurar os componentes corretos.
Instalação longa e complexa
Os sistemas de pressurização tradicionais podem ser complexos. São compostos por vários componentes diferentes, incluindo tanques de expansão, bombas, válvulas e sistemas de controle. Todos estes elementos são integrados numa única solução. Maior complexidade significa maior tempo de instalação e maior risco de comprar componentes errados. O tempo desperdiçado para adquirir componentes ou para instalar as tubulações podem aumentar o tempo de instalação em até 2 horas e trazer custos adicionais para o cliente, resultando em insatisfação e desperdício de tempo comercial.
Espaço de instalação limitado
A falta de espaço é o problema mais frequente na instalação de um sistema de pressurização. Na maioria dos casos, isto significa ter de alargar o sistema para encontrar espaço alternativo ou tentar ajustá-lo à instalação existente, que pode ser demorada, complexa e criar clientes insatisfeitos. A instalação de um sistema de pressurização que não se adeque ao espaço de instalação designado pode aumentar o tempo de instalação em até 2 horas, implicando custos adicionais devido as tubulações e acessórios adicionais necessários.
Uma solução compacta e completa
Os sistemas de pressurização SCALA da Grundfos são soluções completas que integram todos os componentes em um só lugar. Esta solução compacta torna as instalações rápidas e fáceis, poupando-lhe tempo para investir em outros trabalhos. Como solução multi uso, são concebidas para todas as aplicações e são ideais tanto para instalações no interior como no exterior da casa, tornando a seleção e o dimensionamento menos complexos do que os sistemas de pressurização tradicionais.
Instalações rápidas e fáceis
Como solução completa e totalmente integrada, as nossas bombas podem ser instaladas em 3 passos simples:
- Ligue as tubulações: As ligações de entrada e saída ajustáveis permitem mover-se com facilidade de +/- 5 ° para permitir uma instalação rápida.
- Efetue a ferragem da bomba: O bujão de ferragem de grandes dimensões permite encher de água forma rápida e fácil Deve abastecer a bomba com um mínimo de 1,7 litros de água.
- Ligue a bomba na tomada e a bomba irá ativar.
Tem dúvidas se a instalação está correta? Não esqueça que pode sempre assistir ao nosso Guia Rápido que acompanha a bomba SCALA2.
Por predefinição, a SCALA2 fornece uma pressão de água de 3 bar, independentemente da pressão de entrada e do número de torneiras abertas. Basicamente, isto exclui qualquer tempo de colocação em funcionamento.
Para um funcionamento rápido e fácil da SCALA1, configure a bomba facilmente utilizando o painel de controle da bomba. Para tirar o máximo proveito da bomba, utilize a aplicação Grundfos GO REMOTE e siga a configuração online orientada.
Quer saber mais?
Temos um guia de aprendizagem dedicado que lhe ensinará na prática sobre pressurização de água doméstica e as nossas soluções. Se você completar um guia de aprendizagem, será premiado com um distintivo.
Quer ainda saber mais?
Existem várias opções para uma aprendizagem mais prática no nosso Ecademy. Abaixo alguns vídeos sugeridos sobre pressurização de água doméstica e as nossas soluções.