Fácil instalação
Aprenda como instalar a bomba SCALA2 em três simples passos.
Antes de instalar a bomba SCALA2… reserve um tempo para explorar o guia rápido que a acompanha. Explica como instalar o produto. Na parte de trás da caixa, você também encontra informações sobre a instalação e configuração da bomba e um link para a versão mais recente do guia rápido.
Comece marcando e fazendo furos no local escolhido para a bomba. Em seguida, insira os plugues. Embora o SCALA2 seja silencioso, o uso de um tapete redutor de ruído o torna ainda mais silencioso.
Em seguida, coloque a bomba sobre o carpete e fixe-a no chão com os quatro parafusos. Certifique-se de que haja um ralo próximo para proteger o SCALA2 da água que pode danificar seus componentes elétricos.
Agora remova os dois conectores, desparafusando-os manualmente.
Monte as duas mangueiras flexíveis em cada um dos conectores e aperte com uma chave inglesa.
Remonte os conectores da bomba. Novamente, apenas usando sua mão.
Coloque as duas mangueiras flexíveis em seus canos e aperte-as com uma chave inglesa.
Se a água contiver partículas ou sólidos, um filtro de entrada de partículas poderá ser instalado nesta fase.
Agora remova o tampão de escorva. Você pode usar uma chave de fenda para soltá-lo, mas caso contrário, use apenas a mão.
Despeje 1,7 litros ou 0,45 galões de água. Insira e aperte o bujão de escorva, mais uma vez com a mão.
Continue abrindo as válvulas de corte e fechando a válvula de desvio para permitir o fluxo através da bomba.
Então localize a torneira mais distante da bomba... ...e abra-a completamente.
Agora conecte a bomba SCALA2 e ligue a chave.
Ajuste a pressão pressionando as setas na tela da bomba até que a torneira mais distante forneça a pressão de água desejada.
Aqui você pode ver a pressão que SCALA2 oferece em diferentes configurações.
Ao contrário de outros sistemas de pressurização, o SCALA2 possui um tanque de pressão integrado que simplifica a instalação. Após a instalação, o tanque embutido deve ser pré-carregado a 70% do valor do ponto de ajuste. Isso também deve ser feito uma vez por ano. Você também verá a pressão de pré-carga ideal do tanque de pressão integrado.
Para pré-carregar o tanque de pressão, comece desligando a bomba SCALA2 – pressionando o botão STOP. Em seguida, despressurize o sistema fechando o tubo de alimentação e abrindo a torneira. Agora desparafuse a tampa da válvula de ar. Bombeie o ar até atingir a pressão desejada, que deve ser 70% do valor ajustado... e remonte e aperte firmemente a tampa da válvula de ar na válvula do tanque, para que nenhum ar possa escapar com o tempo.
Abra a válvula de corte de alimentação novamente e ligue o SCALA2. A instalação está concluída! Agora você experimentará pressão de água perfeita, baixo ruído, baixo consumo de energia... e conforto perfeito por muitos anos.