Artigo
Baixa pressão de água ou sistema de pressurização com muito ruído?
Dificuldade nas lavagens, temperaturas oscilantes do chuveiro, auto ciclos de enchimento lento ou ruído na bomba e nas tubulações? Ao longo do tempo, estes problemas podem comprometer o conforto do lar. Felizmente, existe uma solução para melhorar o sistema de abastecimento de água doméstico - as bombas SCALA.
Baixa pressão de água?
Uma pressão de água insuficiente pode prolongar os tempos de reabastecimento dos reservatórios, resultando em maior espera para a lavagem. Também pode provocar instabilidade nas temperaturas e flutuação entre o muito quente e o muito frio no chuveiro. Além de ser desconfortável, a baixa pressão de água pode causar problemas durante o funcionamento de aparelhos domésticos, como máquinas de lavar roupa ou máquinas de lavar louça.
Identifique a causa
Se o seu sistema de pressurização for abastecido pela rede urbana ou por poços pouco profundos, poderá haver flutuações ou até mesmo nenhuma pressão proveniente dos canos de água da cidade. Se seu abastecimento de água for proveniente de um reservatório no último piso, acima do nível do solo ou abaixo do nível do solo, a pressão poderá ser insuficiente para abastecer todas as torneiras e equipamentos com níveis adequados de pressão de água. Neste caso, será necessário um pressurizador. Caso contrário, não sairá água das torneiras.
Sistema de pressurização com ruído?
O ruído das tubulações de água ou da bomba de pressurização podem ser irritantes para você e para os seus vizinhos. Na maioria dos casos, ruídos nas tubulações indicam problemas no sistema de abastecimento de água. A razão mais comum é a baixa tecnologia das bombas ou seus sistemas de controle. Os sistemas com bombas centrífugas mais antigas, que utilizam motores arrefecidos por ventilador, por exemplo, podem gerar vibrações em todo o sistema, resultando em mais ruído. Bombas ineficientes que funcionam constantemente, mesmo quando não há utilização de água, ou bombas de pressurização mal instaladas e não fixadas ao piso, podem causar vibrações e ruído no sistema.
Aumente o conforto em casa com uma solução de pressurização da Grundfos
A família de bombas SCALA da Grundfos integra todos os componentes em um único equipamento de pressurização compacto que inclui uma bomba, um tanque de pressão, um sensor e uma válvula de retenção.
Equipadas com tecnologia de ponta, a SCALA1 e a SCALA2 utilizam conceito inteligente de refrigeração para reduzir o ruído e a vibração. Durante uma utilização típica, a SCALA1 emite <55 dB (A) enquanto a SCALA2 emite <47 dB (A). A SCALA2 pode emitir até <37 dB quando trabalha sob baixo consumo de água, já que sua velocidade é variável em função do inversor de frequência incorporado. A título de comparação, a maioria das máquinas de lavar louça emite cerca de 46-60 dB durante a utilização habitual.
Para o máximo conforto em casa escolha a SCALA2, a nossa bomba premium que reduz o ruído ao mínimo e proporciona a pressão de água perfeita.
Quer saber ainda mais?
Existem várias opções para uma aprendizagem mais prática no nosso Ecademy. Abaixo alguns vídeos sugeridos sobre pressurização de água doméstica e as nossas soluções.