Pressão de água perfeita
Aprenda como obter pressão de água perfeita e saiba como é que isso irá aumentar o conforto dos proprietários de residencias.
Neste vídeo, veremos mais de perto como a pressão baixa ou variável da água afeta os proprietários, por que isso ocorre e como a bomba de pressurização de água SCALA2 pode remediar a situação.
Os edifícios residenciais sofrem frequentemente com a pressão da água baixa ou variável. Isso é bastante desconfortável, pois leva a chuveiros ruins, torneiras pingando e mudanças indesejadas na temperatura da água.
Existem duas causas principais para a variação da pressão da água: variação da pressão de entrada e várias torneiras abertas ao mesmo tempo.
Vamos começar com a pressão de entrada. Ao longo do dia, a pressão da água na rede da cidade mudará junto com o consumo de água em todo o sistema. De manhã e à noite, quando a maioria das pessoas estiverem em casa tomando banho, limpando e cozinhando, a pressão da água é baixa. Mas quando estiverem fora durante o dia, a pressão da água aumenta. Essa variação pode ser sentida diretamente nas torneiras e chuveiros.
A segunda razão para variar a pressão da água é quando várias torneiras estão funcionando ao mesmo tempo. Em um sistema de água doméstico típico, toda vez que uma torneira é aberta, seja um chuveiro, uma máquina de lavar ou um sprinkler externo, a pressão da água cai. Isso parecerá mudanças rápidas na quantidade de água que flui das torneiras e/ou na temperatura da água, que pode mudar de quente para gelada em um instante.
SCALA2 possui controle inteligente de bomba. Isso permite que a bomba de pressurização de água leve em consideração a pressão de entrada e as múltiplas torneiras abertas e forneça uma pressão de água perfeita em todo o sistema. É assim que funciona.
SCALA2 está equipado com um sensor integrado que mede a pressão da água fornecida pela bomba à torneira, por exemplo o chuveiro.
O sensor envia um sinal para o controle da bomba, que então compara o nível de pressão da água medido com a pressão da água desejada, ou seja, a pressão que você configurou de acordo com a necessidade do proprietário.
Se houver uma diferença entre estas duas medições, o controle da bomba informa ao inversor de frequência para aumentar ou diminuir a velocidade da bomba e, portanto, a pressão da água no sistema. Embora isto possa parecer uma operação complexa, acontece tão rapidamente que o proprietário nunca sentirá qualquer mudança na pressão.
Para os instaladores, isso significa que o processo de configuração é rápido e fácil. Basta definir o nível de pressão desejado através do painel de controle e verificar a pressão da água no ponto de entrada mais distante, de preferência um chuveiro, pois aqui é onde o proprietário irá mais diretamente sinta a pressão baixa.
Se a pressão da água aqui for perfeita, será assim em todos os pontos de entrada, independentemente de a pressão de entrada variar ou de haver várias torneiras abertas ao mesmo tempo.