Artigo
Riscos operacionais num sistema de pressurização
Um controle ineficiente da operação de pressurização pode danificar as bombas e provocar fuga nas tubagens. Ao longo do tempo, isto poderá resultar em um consumo excessivo de água, em custos crescentes e até inundações no interior. da casa. Mas existe uma forma de assumir o controle e evitar estes riscos num sistema de pressurização - utilizar as bombas SCALA.
Riscos operacionais em um sistema de pressurização
As bombas de pressurização não foram desenvolvidas para funcionarem sem água. Se o reservatório ficar vazio ou se a água fornecida pela rede pública for insuficiente, a bomba pode funcionar sem água, provocando um super aquecimento e, eventualmente, danificando a bomba.
A fuga de água nas tubulações do sistema podem causar danos em residências e, na pior das hipóteses, resultar em inundações no interior da casa. Mesmo uma torneira a pingar no jardim pode consumir uma quantidade significativa de água potável e reduzir a vida útil da bomba, se passar despercebido. Isto poderá acarretar em custos extras para os proprietários de casas, tanto na reparação da propriedade, como em extensas contas de água.
Uma bomba com um design inteligente
Uma bomba de pressurização capaz de detectar os riscos de funcionamento e reagir de modo a evitá-los. A SCALA1 e a SCALA2 foram desenvolvidas para proteger o sistema de pressurização e incorporam várias funcionalidades de proteção que podem ser vistas no painel de controle (SCALA2) e no aplicativo GO Remote (SCALA1), por meio de alarmes. Esses alarmes não indicam necessariamente danos na bomba. Na maioria dos casos, alertam quanto a um problema no sistema que requer atenção. Por exemplo, o alarme de funcionamento a seco pode indicar abastecimento insuficiente de água, sem que a bomba esteja funcionando a seco. Isto permite que os problemas sejam resolvidos antes de causarem danos.
Funcionalidades de proteção incorporadas nas bombas SCALA:
- Prevenção de variações cíclicas: desativa a bomba se detectar sinais de uma pequena fuga no sistema ou uma torneira que não foi completamente fechada.
- Proteção contra funcionamento a seco: desativa a bomba e alerta o consumidor sobre a falta de água na instalação, para evitar danos à bomba.
- Tempo máximo de funcionamento: desativa a bomba após um tempo pré-determinado, reduzindo o risco de fugas quando há eletrodomésticos funcionando. Para a SCALA1, o período de tempo pode ser ajustado através do aplicativo Grundfos GO REMOTE.
Com uma bomba SCALA, você obtém funções integradas que garantem segurança operacional e conforto ideais em toda a casa, evitando consumo excessivo de água, altas contas e ocorrência de danos à propriedade. Uma bomba desenvolvida com design inteligente.
Quer saber ainda mais?
Existem várias opções para uma aprendizagem mais prática no nosso Ecademy. Abaixo alguns vídeos sugeridos sobre pressurização de água doméstica e as nossas soluções.