8 întrebări Intermediar

Testul ECADEMY

17 - Pomparea apelor subterane

Acest test de curs conține 8 ..

Trebuie să răspundeți corect la toate întrebările pentru a trece testul și a finaliza cursul.

Începeți testul

Întrebare 2 of 8 Intermediar

Care ar putea fi consecințele utilizării unei pompe subdimensionate într-un puț?

Întrebare 5 of 8 Intermediar

În plus față de funcționarea eficientă din punct de vedere energetic a pompelor, ce beneficii aduce instalației dumneavoastră un convertizor de frecvență?

Întrebare 6 of 8 Intermediar

În ce zone există un risc mai mare de pompare a apelor subterane corozive?

Întrebare 8 of 8 Intermediar

Care ar trebui să fie debitul minim pe lângă motor pentru a asigura o răcire suficientă a motorului?

Întrebare 8 of 8 Intermediar

Sunteți mulțumit(ă) de răspunsurile dumneavoastră?

Trimiteți răspunsurile dumneavoastră actuale și primiți rezultatul final la test.

Trimitere

Rezultatele testelor

Felicitări! Ați trecut testul și ați finalizat 17 - Pomparea apelor subterane

Insigne obținute:

Cum ați evalua acest curs?

Vă invităm să adăugați evaluarea dumneavoastră pentru acest curs. Rețineți că trebuie să vă conectați înainte de a efectua testul pentru a putea transmite evaluarea dumneavoastră.

Continuați instruirea Mergeți la MyECADEMY

Ne pare rău. Nu ați trecut 17 - Pomparea apelor subterane test this time

Cum ați evalua acest curs?

Vă invităm să adăugați evaluarea dumneavoastră pentru acest curs. Rețineți că trebuie să vă conectați înainte de a efectua testul pentru a putea transmite evaluarea dumneavoastră.

Correct
Q: Cum puteți proteja motorul împotriva alimentării deficiente cu energie?
A: Prin intermediul unei protecții electronice pentru motor care sesizează toate devierile posibile
Correct
Q: Care ar putea fi consecințele utilizării unei pompe subdimensionate într-un puț?
A: Este posibil ca pompa să nu poată furniza capacitatea necesară
Correct
Q: Ce înseamnă dezvoltarea puțurilor?
A: Un proces care asigură îmbunătățirea filtrului de nisip al puțului, astfel încât puțul să producă apă curată, fără nisip
Correct
Q: Ce se poate face dacă nisipul continuă să intre într-un puț după efectuarea dezvoltării puțului?
A: Executantul forării poate încerca să utilizeze pompa la capacitatea sa maximă pe perioade scurte, timp de câteva zile
Correct
Q: În plus față de funcționarea eficientă din punct de vedere energetic a pompelor, ce beneficii aduce instalației dumneavoastră un convertizor de frecvență?
A: Este furnizat cu o protecție pentru motor încorporată
Correct
Q: În ce zone există un risc mai mare de pompare a apelor subterane corozive?
A: În zonele de coastă
Correct
Q: Controlul derivației este o modalitate eficientă de reglare a randamentului unei pompe, dar care este dezavantajul procesului?
A: Energia se pierde pe măsură ce pompa continuă să funcționeze la viteză maximă
Correct
Q: Care ar trebui să fie debitul minim pe lângă motor pentru a asigura o răcire suficientă a motorului?
A: 0,15 m/s