Cum extindeți durata de viață a pompelor
Aflați ce măsuri de precauție puteți lua pentru a prelungi durata de viață a pompelor și motoarelor.
După instalarea pompei în subteran, ați dori ca durata ei de viață să fie maximă, deoarece reparațiile creează neplăceri și sunt costisitoare.
Trebuie știți mai multe lucruri pentru a preveni defecțiunile pompei și complicațiile în puț. În această activitate vă prezentăm câteva provocări frecvente în aplicațiile legate de apele subterane și vă vom oferi soluții la acestea pentru a vă asigura că pompele funcționează cât mai mult.
Următoarele provocări reprezintă cele mai frecvente motive ale reducerii ciclului de viață al pompei:
- Probleme de alimentare cu energie
- Răcirea insuficientă a motorului
- Nisipul
- Lovitura de berbec și cavitația
- Să le analizăm pe rând, pentru a afla cum să gestionăm problemele.
Alimentarea cu energie stabilă și uniformă este responsabilitatea companiei de electricitate.
Totuși, aceasta nu poate fi considerată întotdeauna un dat. În multe zone, alimentarea cu energie fluctuează, ceea ce poate cauza o serie de provocări, inclusiv supratensiunea, subtensiunea, dezechilibrul fazelor și pierderea de fază.
Nu puteți face nimic pentru a evita fluctuațiile în alimentarea cu energie, dar se poate instala un dispozitiv de protecție a motorului.
Acesta va întrerupe eficient alimentarea cu energie atunci când una dintre situațiile descrise atinge un nivel critic. Suprasarcina poate fi cauzată de modificarea punctului de funcționare al pompei, sau pentru că pompa este uzată și generează mai multă frecare decât când era nouă.
Un dispozitiv de protecție trebuie să fie întotdeauna instalat pentru a proteja împotriva daunelor cauzate de suprasarcină. Acesta va proteja atât împotriva suprasarcinilor mai mici pe perioade lungi, cât și împotriva blocajelor totale bruște care apar instantaneu.
Acum, să analizăm modul în care răcirea insuficientă a motorului poate periclita fiabilitatea operațională. Motorul este cea mai sensibilă componentă a unui sistem de pompare, iar temperaturile excesive îl vor distruge în cele din urmă.
Apele subterane sunt cele care răcesc motorul în timpul funcționării. Pentru a asigura o răcire suficientă, sunt necesare două lucruri:
- Temperatura apei nu trebuie să depășească temperatura ambiantă nominală a motorului
- Debitul pe lângă motor trebuie să fie întotdeauna de minimum 0,15 metri pe secundă
- Cu cât curge mai repede apa, cu atât mai eficientă este răcirea.
Dacă temperatura ambiantă a apei este mai mare decât temperatura indicată pe motor, puteți să creșteți debitul pe lângă motor sau să reduceți puterea nominală a motorului.
Dacă este imposibil să obțineți debitul necesar pe lângă motor, o opțiune este de a instala un manșon de curgere care va crește viteza apei cel puțin până la minimumul necesar.
La fel ca în cazul alimentării deficitare și al suprasarcinii, se recomandă să instalați un dispozitiv de protecție pentru a vă asigura că motorul se oprește în cazul unor temperaturi prea ridicate.
O temperatură prea ridicată a motorului va reduce semnificativ durata de viață a acestuia și va provoca daune care în cele din urmă vor distruge motorul. Următorul factor este nisipul.
Nisipul este inevitabil în aplicațiile legate de ape subterane, dar este riscant dacă pompa nu este protejată.
Dacă puțul nu a fost proiectat și dezvoltat adecvat, filtrul de nisip nu va funcționa, iar nisipul va continua să intre în puț și, în timp, va distruge complet pompa.
Lovitura de berbec este un alt incident care este dăunător pentru pompă. Aceasta apare când pompa se oprește prea repede, iar energia stocată în apa care curge este oprită instantaneu.
Lovitura de berbec poate fi identificată ca un zgomot puternic, ca de lovitură într-o țeavă. Impactul uzează atât pompa, cât și conductele și supapele, și trebuie remediat imediat.
Un mod de a gestiona problema este de a echipa pompa cu o funcție de pornire și oprire progresivă. Altul este montarea unui amortizor pneumatic în conductă, pentru a absorbi energia din apă.
În final, vorbim despre cavitație, o consecință tipică a unui nivel static al apei în scădere și a temperaturii ridicate a apei.
Când nivelul apei scade, va scădea și presiunea de admisie, și, împreună cu un debit deasupra punctului de funcționare, poate cauza fierberea apei.
Formarea și spargerea rapidă a bulelor de aer în apa care fierbe pot fi dezastruoase pentru pompă, dacă problema nu se rezolvă foarte repede.
Dacă vă confruntați cu cavitația, o soluție poate fi coborârea pompei la adâncime mai mare pentru a relua presiunea corespunzătoare sau a reduce debitul.
După cum puteți vedea, există destule lucruri care ar putea avea un efect negativ asupra unui ciclu de viață al pompei – și merită să le monitorizați și să acționați în mod proactiv, dacă doriți ca pompa să aibă o durată de viață mai lungă și să reduceți întreținerea și reparațiile.