기사
도시 물부족 문제 솔루션
전세계적으로 도시는 급속도로 확장하고 있으며, 2050년까지 25억 명의 인구는 도시에 거주할 것으로 예상됩니다. 따라서 안전하고 깨끗한 물에 대한 수요는 계속 증가하고 있습니다.
그리고 수요가 증가하고 있음에도 불구하고, 우리는 가용 자원을 계속 오염시키거나 낭비하고 있습니다. 모든 폐수의 약 80%가 제대로 처리되지 않은 상태로 자연에 돌아갑니다. 동시에, 전세계적으로 우리는 펌핑된 담수의 평균 30%를 잃고 있으며, 도시는 수자원 네트워크가 좋지 않아 펌핑된 물의 최대 60%를 잃고 있습니다.
물 부족이라는 개념은 멕시코 시티에 새로운 것은 아닙니다. 이 도시는 물 부족의 문제에 매우 익숙해 져서 물의 40%를 수입하고 있습니다. 동시에, 파이프 네트워크 문제로 인해 이 도시는 펌핑된 물의 40%를 잃게되며, 그 외에도 폐수 재활용을 위한 대규모 시설은 없습니다. 지능형 워터 솔루션은 이와 같이 손실을 크게 줄일 수 있습니다.
많은 도시의 수자원 기반 시설은 노후화로 급속한 성장세를 견뎌낼 수 있는 설비를 갖추지 않고 있습니다. 연구에 따르면, 이 속도로 도시에 거주하는 인구가 계속 증가한다면, 물에 대한 수요는 40% 증가할 것으로 예상되며 2030년에는 대부분의 도시 주민들은 물부족 문제를 경험하게 될 것입니다.
우리는 이미 전세계의 많은 대도시들이 데이 제로(Day Zero)에 다가가는 것을 볼 수 있는데, 이는 런던, 마이애미, 베이징, 멕시코 시티, 케이프 타운 등이 식수 부족의 위험에 처해 있음을 의미합니다. 이러한 세계적인 물 문제를 극복하기 위해서는 물 사용 및 재사용에 적합한 물 관리 솔루션이 매우 중요합니다. 또한 올바른 사고 방식은 차이를 만드는데 필수적입니다.