사례
푸저우(Fuzhou) 강에 새로운 흐름과 도시 중심부의 삶을 활성화한 펌프게이트
그런포스는 이번 푸저우 프로젝트의 핵심 제품과 역량을 도입했습니다. 그런포스의 제품들의 기술 표준, 내구성, 생존 가능성 등 다양한 측면에서 우리 회사와 현지 지자체로부터 인정을 받았습니다.
지난 수십 년 동안 중국 푸저우(Fuzhou)시는 강과 운하의 검고 냄새나는 물로 고민하였습니다. 그런포스의 펌프게이트 도입으로 깨끗한 강물을 다시 흐르게 되며, 사람들이 많이 사는 강가를 따라 더 나은 생활 환경을 만들수 있었습니다.
상황
중국의 복건성 남동부에 위치한 푸저우(Fuzhou)시는 약 7 백만 명이 넘는 시민이 거주 하고 있으며, 강과 운하가 교차하는 지역적 특징을 가지고 있습니다. 오랫 동안 도시의 일부 강은 정체되어 검은색으로 변하고 냄새가 지독했습니다. 특히 인구 밀도가 높은 강둑, 도시로 유입되는 더러운 물, 그리고 유량 부족으로 인해 여러가지 문제가 발생했습니다.
푸저우시 주민인 Ying Qi는 “강은 매우 오염되어있었습니다. 강 옆으로 걸을 때는 늘 악취가 났습니다." 고 말했으며, 90 세의 또 다른 주민인 Jiang Shouxiang은 “과거의 강 둑은 들쭉날쭉 해져 마모되었습니다. 작고 냄새 나는 하수도에 불과했습니다. ”라고 전했습니다.
베이징 워터 그룹(Beijing Enterprises Water Group)의 송 지구오 (Song Zhiguo)에 따르면, 푸저우 사람들의 고통은 중국 남부의 다른 도시들의 고민거리와 다르지 않다고 말합니다. 그는 푸저우 물 환경 프로젝트의 총괄 매니저이기도 합니다. “푸저우의 급수 시스템은 사람들이 물 가까이 사는 것을 좋아하는 중국 남부의 도시에서도 일반적인 시스템입니다”라고 말하며 “도시 강 수로에서 검은 물을 관리하는 문제는 현재 중국에서 가장 인기있는 주제이기도 합니다.”고 전했습니다.
당국의 담당자들은 물의 흐룸을 만들어 검은물을 밀어내야 한다는 점을 알고는 있지만, 강 주변의 공간이 부족하기 때문에 전통적인 펌핑 스테이션과 수조를 사용할 수 밖에 없었습니다.
솔루션
강을 다시 흐르게하기 위해, 베이징 워터 그룹과 푸저우 당국은 그런포스와 협력하여 펌프 게이트, 펌프, 센서 및 제어 장치를 수로 위의 구조물에 통합하여 주변 경관과 조화를 이룰 수 있는 환경으로 변화시켰습니다.
“전통적인 수문은 전원이 꺼져 있습니다. 이 펌프는 하천 수로 한가운데서 수문과 같은 경사로에서만 작동합니다." 며, “우리는 수문에 새로운 펌프를 설치했습니다. 따라서 수문과 같이 펌프가 물을 앞으로 이동시켜 흐름을 만듭니다. 물이 흐를 때에 검은색으로 변하지 않고 냄새도 나지 않습니다."고 송 지오구는 말했습니다.
또한 “전체적인 물 관리를 위해 통합된 펌프 게이트가 수자원의 균등한 분배를 이루어 물의 지속적인 흐름을 보장합니다.”라고 덧붙였습니다.
결과
“이제 우리는 물을 정화하고 유량을 만들 수 있습니다.”라고 송 지구오는 말합니다. “그런포스는 이번 푸저우 프로젝트에 핵심 제품과 역량을 도입하고 있습니다. 이 제품들의 기술 표준, 내구성 및 생존성은 베이징 워터 그룹과 지자체로부터 이미 인정 받고 있습니다.”
그는 펌프 게이트가 물을 움직일 뿐만 아니라 아름다운 디자인으로 공원으로 쉽게 변환 될 수 있었다고 말합니다. 심지어 주민들을 위한 만남의 장소와 휴양지로서의 기능을 하기도 합니다.
“이제 주민들은 강을 따라 걸을 수 있고 함께 살아갈 수 있습니다.” 라고 말합니다. "푸저우 시민들은 깨끗한 물과 함께 살아갈 수 있어 매우 기뻐합니다. "
저 자신도 푸저우 시민들의 기쁨에 동의합니다. “펌프 게이트는 물을 살아있게 만들었습니다. 이제 더 이상 물 속 생명들이 죽지 않고, 물에서 냄새가 나지 않습니다.”라고 푸저우의 지역 사회 회장이었던 Hehua는 말합니다.
주민들은 그런포스가 다시 깨끗한 물을 제공한 부분에 매우 기뻐한다.
그녀와 이웃인 Chen Xuezhu는 “우리는 매우 행복합니다. 우리는 매일 이 곳으로 연습을 하러옵니다.” 라며 새로운 펌프장에서 댄스를 연습하는 그룹을 언급했습니다.
Jiang Shouxian은 이렇게 덧붙입니다. "아주 좋습니다. 저는 이미 90세임으로, 모든 것을 봐왔습니다. 푸저우는 매우 좋은 곳입니다. 저는 매우 행복합니다. 제가 오래 살 수 있는 이유중 하나입니다."