기사
상업용 빌딩 솔루션
세계화가 진행되면서 점점 많은 양의 에너지가 사용되고 있습니다. 전세계 냉각 수요이 두 배가 되는데 20년이 채 걸리지 않았습니다. 그리고 물과 에너지는 함께 소비됩니다. 일반적으로 물 펌프는 전세계의 전기 소비량의 상당 부분을 차지하지만, 보다 에너지 효율적인 펌프 솔루션을 사용하면이 소비량을 크게 줄일 수 있습니다.
이미 알다시피, 이러한 에너지 소비의 증가는 기후 변화의 주요 원인입니다. 어떤 지역에서는 기후 변화가 심각한 가뭄을 초래하는 반면, 어떤 지역에서는 기후에 미치는 영향이 30% 더 많은 강우량을 유발하여 극심한 홍수, 지하수로 오염시키는 폐수 및 해수 침입으로 이어지고, 수질에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 범람은 전세계 약 2억 5천만 명에게 영향을 미치며 연간 4,000억 달러의 손실을 초래합니다.
사용할 수있는 지능형 물 솔루션은 많이 있지만, 불행히도 풍력 및 태양 광과 같은 기술이 에너지 산업에서 구현되고 있는 것과 동일한 속도로 구현되고 있지는 않습니다. 따라서 상업용 빌딩에서는 기후 변화에 맞서기 위해 책임감 있는 물 소비와 에너지 효율적인 솔루션을 우선적으로 고려해야합니다.