기사

산업용 솔루션 수처리 매뉴얼

물과 에너지에 대한 수요가 증가하고 있음에도 불구하고, 우리는 가용 자원을 계속 오염 시키거나 낭비하고 있습니다. 처리되지 않은 대량의 폐수를 강, 호수, 대수층 및 해안 수로 방치하면 발생하는 담수 자원의 오염으로 인해 희귀한 수자원의 이용 가능성이 점점 더 제한되고 있습니다. 모든 폐수의 약 80%가 제대로 처리되지 않은 상태로 자연에 돌아갑니다.

또한 더 많은 사람들이 도시로 이주함에 따라, 더 많은 물품을 필요로 하여 더 많은 물을 소비합니다. 이 물은 우리의 일일 사용량의 상당 부분을 차지하지만, 우리가 잘 인지하고 있지 않습니다. 그런포스가 사용하거나, 섭취하거나, 착용하는 모든 단일 제품은 물을 생산합니다. 예를 들어 한 쌍의 청바지를 생산하려면 8,000 리터의 물과 12,760 리터의 물이 필요합니다. 그러나 지능형 용수 솔루션으로 사용한 물을 재사용하기 시작한다면, 재호 생산에 사용되는 물의 양을 크게 줄일 수 있습니다. 이렇게 하면, 하나의 스마트폰을 생산하는데 필요한 양의 물로 5개의 스마트 폰을 만들 수 있습니다.

이러한 물 문제는 우리 모두에게 영향을 미치는 환경적, 사회적, 경제적 문제로 연결됩니다. 우리 모두는 행동으로 실천해야 합니다. 정치인들은 필요한 법안을 이행하고, 도시는 가용한 물과 에너지 효율적인 솔루션을 구현해야하며, 회사는 책임있는 물 사용, 재사용 및 처리, 에너지 효율적인 솔루션을 우선시 해야합니다.

또한 우리는 가용 자원에 대한 스트레스를 줄이면서 필요한 곳에 더 깨끗한 물을 확보하고 물과 에너지 소비를 줄이며 물 손실을 최소화하기 위해 노력해야 합니다.

FACTS

물 발자국

우리가 일상 생활에서 사용하는 물의 90%는 볼 수 없습니다. 대부분의 물은 우리가 편한 생활을 유지하고, 식량과 상품을 생산하는데 사용됩니다.

출처: 세계 물위원회

소비자 행동

2030년까지 소비자 행동과 소비 패턴의 변화로 물과 에너지에 대한 수요가 각각 약 40%와 50% 증가할 것으로 예상됩니다.

출처: 유럽위원회: 소비 증가

물 사용

가정용 수는 전세계 물 소비의 10%에 불과합니다.
약 70%는 농업에 사용되며, 나머지 20%는 산업 분야에서 사용됩니다.

출처: 세계 물위원회

 

지능형 물 솔루션을 통해 더 나은 세상을 만들 수 있습니다

세계 최대의 물 문제들을 해결하는데 있어 지능형 물 솔루션이 중요한 역할을 합니다. 폐수 처리, 물 오염 최소화, 산업 폐수의 재사용을 지원하며 전반적인 물 소비를 줄이는 솔루션이 이미 마련되어 있습니다. 이러한 솔루션은 폐기물을 자원으로 전환할 수 있습니다.

폐수를 자원으로 바꾸는 물 재사용

그런포스는 이전에 더러웠던 CED 공정수를 수처리 센터로 보냈습니다. 수처리 센터에서는 기초적인 여과 및 사전 처리 작업 후, 시립 폐수 시설로 공정수를 내보내게 됩니다. 그런포스가 CED 세정수를 위한 완전한 폐수 처리 및 재활용 시스템을 구축하기 전까지는 이와 같은 방법이 적용되어 왔었습니다. 하지만 구축 이후로는 더 이상 자원을 낭비할 필요가 없어졌음을 의미했습니다.

더 자세히 알아보시겠습니까?

변화를 만드는 유일한 방법은 행동으로 실천하는 것입니다. 다음은 현재 솔루션에 대한 개요를 포함하여 추가 학습을 위한 몇 가지 리소스입니다.