사례

상습 홍수 문제를 해결해 세마랑(Semarang)의 삶의 질을 개선

그런포스의 펌프 시스템은 세마랑시의 상습 홍수 문제를 완벽하게 해결했다.
인도네시아 공공사업부 자문위원, 조코 루스마니(Joko Rusmani)

인도네시아 세마랑(Semrang)은 지속적인 대홍수 피해를 받아온 도시입니다. 세마랑은 해안가에 위치한 도시로 해발고도가 해수면보다 낮습니다. 호우가 내리거나 만조일 경우, 물이 밀려와 주민들의 거주지와 삶을 망가뜨려왔습니다. 세마랑은 주민들이 홍수 피해를 받지 않도록 그런포스와 함께 특별한 솔루션을 제공했습니다. 2014년에 시공된 이후, 그런포스 펌프장은 홍수 피해를 받았던 유역 및 도심 지역들이 더 이상 홍수 피해를 받지 않도록 설계되어 주민들의 삶의 질을 향상시키고 재산을 보호해왔습니다.

 

상황

인도네시아에서 5번째로 큰 도시이며, 대규모 상업항도 존재하는 세마랑은 지난 수년간 홍수 피해를 지속적으로 받아왔습니다. 세마랑은 인도네시아 자바섬 북부에 위치한 도시로, 도시의 약 1/3이 해수면보다 해발고도가 낮습니다. 또한 한 측면에 바다가 있고, 산으로 둘러 쌓여있는 이 도시의 총 면적은 13km2입니다. 열대우림 기후이기 때문에 인도네시아에서 가장 습한 지역 중 하나이며, 만조 시기에 더욱 습합니다.

인도네시아 공공사업부 자문위원인 조코 루스마니(Joko Rusmani)는 호우와 만조가 겹칠 때가 가장 큰 문제라고 말했습니다.조코는 “우기에 만조일 경우, 바다로 흘러 나가야할 물이 파도에 막혀 주민들의 거주지로 흘러 들어와 홍수 피해를 입혔습니다. 이것은 지속적으로 발생하는 문제였습니다.”라고 전했습니다.

세마랑의 동네 잘란 페르마타 메라(Jalan Permata Merah)에 거주하는 아리 소만트리(Ari Soemantri)는 “예전에는 비가 조금만 내려도 홍수가 발생했습니다. 호우가 내릴 경우, 며칠 동안 홍수가 발생해 나아질 기미가 없었습니다.”라고 말했습니다. 연당 10cm에 육박하는 지반 침하 현상은 상황을 악화했습니다. 조코는 과도한 지하수 추출, 그리고 토양에 무리가 되는 건설로 인해 지반 침하가 발생했다고 말했습니다. 종합적으로 세마랑은 수 년째 지반 침하, 호우, 그리고 만조와 같은 다양한 문제를 겪고있었습니다.

하지만 새롭게 설치된 그런포스의 배수펌프장은 이와 같은 상황을 바꿨습니다.

 

주택 앞에 서있는 아리 소만트리 (오른쪽에서 2번째)와 그의 가족. 아리의 가족은 세마랑 중심부에 위치한 잘란 페르마타 메라 동네에 거주한다. 아리가 전한 바에 의하면, 동네는 나아질 기미 없이 홍수 피해를 받았었지만, 배수펌프장이 설치되어 홍수를 방지한 이후로부터 부동산 가치가 올랐습니다.

 

솔루션

2013년에 인도네시아 계약업체 브란타스(Brantas), 일본 컨설팅 기업 오리엔탈(Oriental), 일본 국제협력기구(Japanese International Cooperation Agency), 인도네시아 공공사업부, 세마랑 지역 정부, 그리고 그런포스로 구성된 팀은 세마랑의 심각한 홍수 문제를 해결할 수 있는 배수펌프장을 건설하기 시작했습니다. 팀이 진행한 프로젝트는 인도네시아 정부의 전략적 수자원관리 프로그램이었습니다.
 조코는 “프로젝트 팀은 홍수 피해의 가장 큰 원인인 세마랑 강과 바루 강의 하구퇴적지를 막았습니다.”라고 전했습니다. 또한 조코는 “상류에서 흘러온 물은 유수지에 저장된 후 펌프로 옮겨집니다. 우리는 이전에 중력에 따라 흘렀던 유수를 배수펌프랑을 탈바꿈했습니다.”라고 덧붙였습니다.

조코는 “유수지는 130,000m3를 저장할 수 있으며, 배수펌프장은 초당 35 m3 (126,000 m3/h)의 물을 옮길 수 있습니다. 시스템의 정상 작동은 매우 중요합니다. 이제 세마랑이 펌프 시설에 의지하고 있다는 점을 고려하면, 펌프가 24시간 정상적으로 작동하며 잘 유지되길 바랍니다. 필요시 시스템의 오작동 없이 언제든 바다로 물을 흘려 보낼 수 있어야 하기 때문입니다.”라고 말했습니다.

지속적인 홍수의 이유 중 하나는 세마랑의 1/3에 해당되는 도시 북부지역의 해발고도가 해수면보다 낮기 때문이다. 이곳에 위치한 항구의 옹벽은 바닷물의 유입을 방지하기 위해 높게 구축되어야 한다.

 

또한 조코는 프로젝트 팀이 문제 해결을 위해 그런포스의 KPL 펌프를 선택했다고 전했습니다. 조코는 유사한 문제를 겪은 수라바야(Surabaya)와 자카르타(Jakarta)에 설치되어 문제를 해결한 KPL 펌프가 각지에서 10년이상 정상적으로 작동했기 때문이라고 해당 제품을 선택했다고 말했습니다.

프로젝트를 맡은 팀은 제안된 솔루션이 승낙되고 좋은 사례로 남게 되어 기쁩니다.
조코 루스마니 인도네시아 공공사업부 자문위원 조코

조코는 “우리는 그런포스 KPL 펌프가 대용량의 물을 소화할 수 있고, 당시에 인도네시아에서 구할 수 있는 가장 큰 펌프였기 때문에 덴마크에 위치한 그런포스 본사에 지원해달라고 요청했습니다. 또한 우리는 향후 15년 동안 인도네시아에서 예비 부품을 구할 수 있는지 여부를 확인했습니다.”라고 전했습니다.

운영 관리자인 누르 와히드(Nur Wahid)는 2014년 가동된 이후 배수펌프장이 예상했던 대로 잘 작동해왔다고 전했습니다. 건기에 현장 직원들은 하루에 펌프를 1~2시간 정도만 가동하여 유수지를 적절한 높이로 유지하고, 매일 정비합니다. 누르는 “감사하게도 배수펌프장은 간단하게 작동시킬 수 있습니다. 비가 내리면 우리는 펌프장을 언제나 가동시킬 수 있습니다.”라고 말했습니다.

 

결과

이전에 거주지 및 도로에서 홍수 피해를 받았던 주민들은 더 이상 피해를 받지 않게 되었습니다. 또한 주민들은 더 이상 지반 침하와 정기적인 홍수 때문에 주거지를 더 높은 고도로 옮길 필요도 없어졌습니다. 조코는 “드디어 도로를 정상적으로 사용할 수 있습니다. 이전까지 도로는 수로에 불과했지만, 현재는 제 기능을 다하고 있습니다. 더 이상의 문제는 없습니다.”라고 전했습니다. 

또한 조코는 이제 정부가 홍수 피해를 걱정하지 않고 사회 기반시설을 개발할 수 있다고 덧붙엿습니다. 조코는 “세마랑은 다시 사회적, 경제적 성장하기 시작했습니다.”라고 말했습니다. 조코와 마찬가지로, 아리는 더 이상 동네가 홍수 피해를 받지 않는다고 전했습니다. 아리는 “홍수를 방지한 이후로부터 부동산 가치와 지가가 올라가기 시작했습니다.”라고 전했습니다.

세마랑 중심지역에 위치한 공원에 앉아있는 조코 루스마니 인도네시아 공공사업부 자문위원 조코는 “프로젝트를 맡은 팀은 제안된 솔루션이 승낙되고 좋은 사례로 남게 되어 기쁩니다.”라고 전한다.

 

조코는 “세마랑에 설치된 배수펌프장은 도시 중심부에서 발생했던 홍수를 방지했습니다. 이번 사례는 다른 지역들에 적용될 수 있는 좋은 예시입니다. 이번 프로젝트를 맡은 팀은 제안한 솔루션이 승낙되고 좋은 사례로 남게 되어 기쁩니다. 동일한 문제를 겪고 있는 다수의 인도네시아 지역 정부들은 세마랑과 동일한 방법이 적용 가능한지 여부를 확인하기 위해 배수펌프장을 방문했다.”라고 말했습니다.

기타 관련 사례

그런포스 솔루션의 혜택을 본 고객의 이야기를 읽어보십시오.

관련 적용 분야

이 주제와 관련된 그런포스의 응용 분야 찾기

관련 제품

해당 주제와 관련된 그런포스 제품 찾기