記事
水不足が現実になるとき
世界的に都市化が急速に進み、2050年までに25億人以上の人々が都市部で生活することが予想されており、安全できれいな水の需要は、増加の一途をたどっています。
そして、需要が増加しているにもかかわらず、私たちは利用可能な水資源を汚染、または無駄にし続けています。 すべての廃水のうち80%は、適切に処理されずに自然に戻されています。 世界的に見ると、汲み上げた淡水全体の平均30%が無駄になり、都市では水ネットワークの不良により、汲み上げた水の60%を無駄にしています。
メキシコシティにとって、水不足の概念は目新しいものではありません。 同市では使用する水の40%を、遠方の水源から輸入するほどの水不足が常態化しています。 同時に、パイプネットワークの問題により、同市は汲み上げた水の40%を失い、その上、廃水をリサイクルする大規模な設備もありません。 しかし、インテリジェントな水ソリューションは、このような損失を劇的に削減します。
多くの都市の水関連のインフラは老朽化しており、この急速な成長に対処するための設備が整っていません。現在の事業形態では、2030年までに淡水の供給と需要の間に40%のギャップが生じることになります。
世界中の多くの大都市がデイ・ゼロに近づいており、ロンドン、マイアミ、北京、メキシコシティ、ケープタウンなどの都市では、飲料水が枯渇する危険性があります。 これらの世界的な水問題を克服するためには、水の使用と再利用に適した水管理ソリューションが不可欠です。 そして、永続的な変化を起こすためには、正しい考え方が不可欠です。