記事
より効率的で持続可能な水の利用
語られるべきストーリー
インテリジェントソリューションは、世界のインダストリー分野の生産や製造において、水を処理して再利用することで、水の消費量を最小限に抑え、環境フットプリントを削減するのに役立ちます。
今こそ行動を起こす時です
#FOROURWATER
希少な資源をいかに管理すべきでしょうか?
世界的な水不足と闘うためには、私たちは行動を起こし続け、水を廃水とするのではなく、貴重な資源として扱わなければなりません。水をより賢く使えるかどうかは、私たちの選択次第です。インテリジェントなソリューションによって、ビジネスの持続可能性を高め、環境への影響を減らすことができます。水は再利用によってより効率的に使用することができ、廃水は排出前に処理することができ、地域社会に必要な水を節約することができます。現在、多くの人々やインダストリーがが #FOROURWATER の行動を起こしています。これは今日、そして明日のために清潔で安全な水を確保するための大きな一歩です。
ソリューションの実行
水とエネルギーの消費量を削減し、同時に水を処理して環境への悪影響を最小限に抑えるインテリジェントなソリューションを、私たちは共に実現することができます。以下の設置事例で、3つの工場がどのように環境フットプリントを削減しているかをご覧ください。
これらは語られるべきストーリーです。
“廃水ではなく、資源なのです”
デンマークのビェリンブロにある工場の製造チームは、水を処理し、リサイクルし、何度も再利用する革新的な閉鎖式水回路を作りました。これは廃水という概念を見直し、水という希少資源を保護した一例です。
カールスバーグがプロセス水の90%を再利用
カールスバーグ社は、2030年までに水の使用量を50%削減したいと考えています。
これはカールスバーグの「Together Towards Zero」プログラムの一環である「Zero Water Waste」の取り組みです。
コスト削減と冷却の両立
英国のパッケージメーカーでは、製造の冷却システムの改修により、エネルギー消費量を52%削減し、同時に制御機能と信頼性を向上させました。
持続可能な冷却でエネルギーを節約
Danish industry Claus Sørensen A/S がエネルギーを節約する新しい方法を探していたとき、彼らはインテリジェントなグルンドフォスのソリューションに注目しました。より高度な制御と高度な監視により、同社は50%以上の省エネを達成し、環境フットプリントを改善しました。
卓越したオペレーションの為のインテリジェントシステム
グルンドフォスのiSOLUTIONSは、インテリジェントなポンプ、クラウド接続、デジタルサービスを活用し、インダストリーが新たなレベルのパフォーマンスを達成できるようサポートします。
ソリューションを見る
絶え間なく #FOROURWATER に取り組んでいるすべての人々と強固で永続的なパートナーシップを築き、専門知識とインテリジェントなソリューションを提供することで、世界の水と気候に関する課題を共に克服することができます。
水事業のためのインテリジェントなソリューションの数々をご覧ください。