記事
都市の水を守る
語られるべきストーリー
人口が増え続ける中、水管理はこれまで以上に重要になっています。清潔で安全な水は、私たちの世界のあらゆる側面で不可欠であり、私たちが生活をするための基本的な資源です。私たちは力を合わせて変化をもたらし、行動を起こした人々を称えなければなりません。
#FOROURWATER
増え続ける水需要にどう対応すべきでしょうか?
水を集め、供給し、処理し、分配するだけでなく、洪水を制御し、廃水を処理するためのインテリジェントなソリューションがあります。これらのソリューションは、漏水を減らしてより効率的に配水したり、廃水を環境に戻す前に処理したり、水資源を保護するのに役立ちます。持続可能な水循環があれば、規模の大小を問わず、すべての都市で増加する水需要に対応することができます。そして、未来の世代のために、清潔で安全な水を確保することができるのです。
ソリューションの実例
水とエネルギーの効率化のためにインテリジェントなソリューションを用いて行動を起こしている人たちから刺激を受けましょう。世界各地で行われている持続可能な水管理が、どのようにしてあらゆるレベルの水問題に対処し、人々の生活の質の向上に貢献し、現在そして将来の世代のために水を確保することができるのかをご覧ください。
これらは語られるべきストーリーです。
持続可能な廃水処理が再利用につながる
中国の瀋陽市では、人口の増加に伴い、生活排水の量が増加しています。江蘇WELLE環境会社では、インテリジェントな水処理システムにより、安全に排水し、さらに再利用することで、水を節約し、環境保護に貢献しています。
安全な水を効率的に供給
チリのタルカ市にあるエスビオ・ヌエボシュール水道会社は、水需要の増加に直面し、供給が圧迫されていました。しかし、需要主導型配水技術というインテリジェントなソリューションのおかげで、新たな需要に対応し、その過程でエネルギーを節約することができました。まさにWin-Winの関係です。
増え続ける水需要への対応
都市化の進展に伴い、中国の韶関市にある衢江給水管理有限公司では、水需要の増加に対応するため、最適化されたインテリジェントなソリューションを用いて水道設備をアップグレードすることを、Liu Zhiwei氏とそのチームが決定しました。
その結果、最大33%の省エネを実現し、さらに予想していなかったメリットも得られました。
慢性的な洪水の克服
インドネシアのスマラン市は、かつて大規模な洪水に悩まされていました。大雨や高潮の際には、制御不能の水塊が人々の家や生活に大打撃を与えていました。同市では、グルンドフォスと独自の強力なソリューションを構築し、市民を洪水から守ることに成功しました。このソリューションが、市民の生活の質だけでなく、資産価値も向上させたことをご紹介します。
インテリジェントな水ネットワークの構築
グルンドフォスのiSOLUTIONSは、インテリジェントなポンプ、クラウド接続、デジタルサービスを活用し、水道事業者が新たなレベルのパフォーマンスを達成できるようサポートします。
ソリューションを見る
絶え間なく #FOROURWATER に取り組んでいるすべての人々と強固で永続的なパートナーシップを築き、専門知識とインテリジェントなソリューションを提供することで、世界の水と気候に関する課題を共に克服することができます。水事業のためのインテリジェントなソリューションの数々をご覧ください。