水中ポンプのケーブルの適切なサイズ選定方法
グルンドフォスのケーブルサイズ選定ツールを使用して、ケーブルの最適な選定方法について説明します。
水中ポンプ設置において、サイズ選定を含め、ポンプ、モータを適切に選ぶことは非常に重要です。このほか、ケーブルの正しいサイズ選定も重要です。このモジュールでは、ケーブルのサイズ選定のプロセスを最適化する方法について説明します。また、グルンドフォスのケーブルサイズ選定ツールについてと、それが作業にいかに役立つのかについても確認していきます。
まず、多種多様なケーブルについて説明します。ケーブルの電圧は、 各地域の法律に基づいています。そのため、ケーブルの電圧がそれらの法律に準拠するよう徹底することが重要です。
グルンドフォスでは、モータリードケーブルと延長ケーブルを明確に区別しています。モータリードケーブルは、ポンプとともに提供されるケーブルです。通常、水中モータはモータとモータリードケーブルから構成されます。一般的には、モータリードケーブルは常時、流体の中にあります。例外については後ほど触れます。延長ケーブルは、ポンプと電源をつなぐモータリードケーブルから伸びるケーブルです。ポンプが運転される用途によって、さまざまな延長ケーブル、資材、レイアウトがあります。
それでは、どのタイプの延長ケーブルを選択すればよいのでしょうか?その場合、4つの重要な要因に注目します。
まず、標準のモータリードケーブルには、飲料水が適しています。また、状況と要求に応じてその他の流体にも適します。ポンピングする対象媒体によって、延長ケーブルのタイプを選択することが重要です。
次に、電圧損失も大きな影響を及ぼします。ケーブルのサイズ選定では、モータリードケーブルが水中用途向けに使用されるにもかかわらず、低レベルの電流量であることから地上でも延長ケーブルとして使用することができます。
次に、費用の要因があります。水中ポンプの設置で発生する損失は、設置時の運用コストを見ても明らかです。そのため、これらの損失の程度を、選択したケーブルのサイズと組み合わせて評価することが重要です。そうすることで、ライフサイクルコストを削減するとともに、水中モータの状態を改善することができます。
最後に、ケーブルの構成、または、ケーブルのレイアウトです。モータリードケーブルは選択した延長ケーブルに影響を与えます。そのため、モータリードケーブルを接続する場合、それが延長ケーブルに合致することを確認する必要があります。接続されたケーブルは高い効率性を発揮するソリューションとなります。
延長ケーブルの選択については、1度限りの購入となるため、最適な基準に基づいてサイズ選定をし、選択することが重要になってきます。さもないと、ポンプを稼働する毎日において、無駄な費用をかけるリスクを負うことになります。ケーブルのサイズ選定と選択におけるとても簡単な方法として、グルンドフォスのケーブルサイズ選定ツールを使用することをお勧めします。ケーブルサイズ選定ツールはグルンドフォス・プロダクトセンターにあります。このセンターで、「ツール」をクリックし、「ケーブル計算」を選択、設置に関わる値を入力するだけです。この値については、後で詳しく見ます。
「ケーブルのサイズ」と言った場合、延長ケーブル内の個々のワイヤーのケーブルの断面に注目します。水中延長ケーブルは水中のポンプ設備において、トラブルの減少を目指すための重要な要素です。ケーブルのサイズが小さい場合は、ポンプのパフォーマンスは影響を受け、それによって、ポンプ設備の電圧が減っていくことがあります。断面積が大きければ大きいほど、ケーブルのエネルギー損失は削減され、ケーブルの電流運搬力が向上します。モータ電流が高いほど、または、ケーブルが長くなるほどケーブルのサイズを大きくする必要があることに注意します。場合によっては、ケーブルのサイズ選定ツールでは、使用状況に応じた適切なケーブルサイズを選ぶ必要があります。水中設備向けの延長ケーブルのサイズ選定を行う場合、単相と3相の設備の区別を明確にすることが重要です。
このモジュールの最後の学習として、3相設備のサイズ選定と計算について見ていきます。延長ケーブルのサイズを計算する場合、次の値をチェックします。
ケーブル長
定格電圧
モータの定格電流
単相または3相の据付
開始方法
周囲温度
しかし、正弦波フィルタが取り付けられると矩形波信号が純粋な正弦波信号に変換されます。この働きによって、モータの寿命が延びるだけでなく、シールド延長ケーブルが不要となり、設備コストの削減につながります。これらの値を ケーブル計算機に入れます。すると、計算機は推奨されるケーブルのサイズを表示します。非常に簡単ですが、延長ケーブルのサイズを手動で計算する場合、次の追加データが必要です。
電圧降下率
ケーブル素材
誘導抵抗
電力損失
以上がケーブルのサイズ選定をする際の主な注意点です。今回のモジュールについての理解を深め、ケーブルのサイズ選定ツールを試したい場合は、グルンドフォス・プロダクトセンターにアクセスするか、無料のケーブルサイズ選定のアプリをダウンロードされることをお勧めします。是非お試しください。