26 - コース概要:SP 水中ポンプ

このコースでは、SPポンプ内の水中モータを保護する方法をご紹介します。また、可変周波数駆動のメリットと ケーブルサイズ選定の最適化方法も説明します。

コースを開始する

コース概要

モジュール
モジュール: 3
完了時間
完了時間: 25 分
難易度
難易度: 上級

コース概要

00:08:41

3相水中モータの保護

水中モータ保護の重要性とその方法について学習します。

00:05:55

水中ポンプにおける可変周波数駆動の利点

可変周波数駆動と出力フィルタの利点、選択するタイミング、および正しい使用方法について説明します。

00:06:22

水中ポンプのケーブルの適切なサイズ選定方法

グルンドフォスのケーブルサイズ選定ツールを使用して、ケーブルの最適な選定方法について説明します。

学習知識の確認

学んだことのテストとして、いくつかの質問に答えてください。